생산성 향상을 위해서는 제대로 된 툴이 필요함

생산성 향상을 위해서는 제대로 된 툴이 필요함

생산성 향상을 위해서는 제대로 된 툴이 필요함

생산성 향상을 향한 여정은 매우 길어질 수 있습니다. 도로 앞쪽이 가파른 언덕 투성이라 전문가인 설계 엔지니어 조차도 속도를 줄이고 나아가야 합니다.

시스템 생산성 향상에 대한 요구를 지속적으로 강조하려면 새로운 수준에 도달하기 전에 반드시 필요한 부분을 수정해야 합니다.

프로세스를 진행할 때 적당한 디자인 Tool과 목표까지 데려다 줄 올바른 제어 시스템 차량이 없다면, 제자리에서 꼼짝 못한 채 원하는 목표에 도달하지 못하게 될 것입니다.

체계적인 통합 디자인 Tool로 이 여정을 완주할 수 있습니다. 설계 환경에 더 많은 기능을 통합하면 전체 자동화 시스템에서 효율성 및 전반적인 생산성 향상을 위한 지속적이며 까다로운 시장 수요에 대처할 수 있습니다.

분산, 프로세스, 안전 또는 모션과 같은 애플리케이션을 작동할 때 통합 설계 환경은 출시 기간, 엔지니어 비용, 설계 중 전반적인 위험을 단축하고 시스템 수명 주기를 운영 및 유지하여 여정을 향상시켜 줍니다.

이전에는 컨트롤, HMI, 보고 및 자산 관리 시스템과 같은 다양한 도메인 전문가 간에 설계가 나누어졌습니다.

그러나 미래의 자동화 시스템에서는 모든 분야가 보다 협력적인 환경에서 협업해야 하며, 한 사람이 모두를 위해 특정 분야 전문가가 되어야 하는 경우도 있습니다. 로크웰 오토메이션의 비전은 Studio 5000이라는 통합 설계 환경으로 이런 수요 변화에 충족하는 것이었습니다.

비전 실현을 위해 우선 이런 질문을 했습니다. "고객에게 최대의 가치를 드리는 진정한 통합 설계 환경을 구축하려면 어떤 기본 가치를 따라야 할까요?"

다음에 나오는 여덟 가지 요소는 생산성 목표 달성을 위한 지침이 되어 주는 기본 가치가 되었습니다.

  1. 시스템 구조는 장비/프로세스에 애플리케이션을 논리적 및 직관적으로 연결합니다.
  2. 모듈형 자동화는 모듈식 구성요소를 활용하여 복잡한 문제를 재사용할 수 있는 보다 작은 콘텐츠 세그먼트로 나눕니다.
  3. 라이브러리 관리는 워크플로를 통해 재사용할 수 있는 콘텐츠를 보다 효율적으로 관리합니다.
  4. 실질적인 정보는 적시에 필요한 사용자의 정보 맥락을 파악합니다.
  5. 시스템 보안 및 지적재산권 관리로 지적재산권을 보호하고 시스템 액세스의 보안을 지킬 수 있습니다.
  6. 장치 관리는 자동화 시스템 전반에 걸쳐 일관되게 장치를 구성하고 유지보수합니다.
  7. 공동 엔지니어링은 협업 및 데이터 교환이 원활해 간소화된 개발이 가능합니다.
  8. 가상 설계 엔지니어링은 에뮬레이션 및 시뮬레이션 향상으로 총 주기 및 지연 주기의 숨겨진 비용을 줄이는 데 중점을 둡니다.

단순히 마을 여행이 아니라 국토를 횡단하는 규모의 여정이라는 점을 기억하십시오.

아직 완벽하지는 않으나 뛰어난 디자인 Tool로 프로세스를 수월하게 진행하실 수 있도록 하겠습니다.

새로운 통합 기술, 기능 및 워크플로를 통해 편안한 위치에서 보다 수월하고 효율적인 여정을 떠날 수 있습니다.

Mike Brimmer
게시됨 2015-04-27 게시자 Mike Brimmer, Product Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.