프리미어 통합의 모든 핵심 요소를 활용할 준비되셨습니까?

프리미어 통합의 모든 핵심 요소를 활용할 준비되셨습니까?

오늘날 제조업계의 원동력인 시스템 통합은, 성장을 위한 핵심적인 기폭제 역할을 합니다. 특히 시스템들이 점점 더 연결되고 복잡해지면서, 자산 설계, 설정 및 유지보수에 들어가는 시간과 노력에 대한 면밀한 검토가 이루어지고 있습니다. 시스템이 통합되지 않으면, 비용과 리소스 소비가 대폭 증가합니다. 이는 모든 제조업체들이 바라던 결과가 아닙니다.

 

그렇기 때문에, 오늘날의 선두업체들은 컴포넌트들은 물론 여러 다른 플랫폼들까지 포괄적으로 통합하여 공장 현장에서 최고 경영진까지 다수의 사업부들 사이에 존재하는 간격을 좁힐 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.

 

로크웰 오토메이션은 포괄적인 제품 포트폴리오뿐 아니라, 제조 주기의 모든 단계에서 장비제조업체들의 프로세스를 향상시킬 수 있도록 설계된 서비스와 지원 역량을 보유하고 있습니다. 더불어 완전한 통합을 위한 자사의 전략을 진일보시키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 일례로, 로크웰 오토메이션은 엔드유저들에게 생산 인텔리전스에 대한 보다 큰 액세스를 제공하고 새로운 시간 및 비용 절감 기회를 제공하기 위해 자동화 컨트롤러와 시스템 장치들 간의 보다 효과적인 통합을 지원하는 프리미어 통합을 제공합니다. 이제 공통 제어 엔진과 개발 환경을 사용해 시스템 설계를 간소화하도록 설계된 단일한 제어 플랫폼에서 개발 시간과 비용을 절감하며, 보다 신속한 구현을 지원하고, 모든 자동화 분야에 업계 선두적인 기능들을 제공할 수 있습니다.

올해 초, 로크웰 오토메이션은 CONTROL 매거진과 전세계의 엔드유저 독자들이 뽑은 “프로세스 자동화 분야의 최고 컨트롤(Best-in-Control by Process Automation Discipline)"로 선정되는 영광을 안았습니다. 지난 7월에는 또한 로크웰 오토메이션 동남아시아가 아시아 제조 어워즈 2017(Asian Manufacturing Awards 2017)의 주최 기관인 Contineo Media에 의해 ‘최고의 사물인터넷 공급업체(Best Internet of Things Provider)'로 선정되었습니다. 이러한 외부 기관에서의 수상은 로크웰 오토메이션의 프로세스 자동화 시스템의 가치를 입증해줄 뿐만 아니라, 지속적으로 새로운 첨단 솔루션을 공급하여 장비제조업체들에게 통합 제조와 산업 프로세스를 위한 제어, 자동화 및 정보 기술을 제공하는데 큰 격려가 됩니다.

 

이번 호에서는 통합을 중심으로 프로세스 제어와 전원 제어를 위한 지능형 솔루션들에 대해 다뤄보겠습니다. Automation Today를 통해 통합의 진정한 가치를 발견하시기 바랍니다. 무엇보다도, 투자, 시간 및 노력이 결실을 맺을 수 있도록 지원하는 프리미어 통합 경험을 통해, 어떻게 고객들을 만족시키고 경쟁에서 앞서갈 수 있는지를 알려드리도록 하겠습니다.

 

조셉 수사(Joseph Sousa)

로크웰 오토메이션 아태평양 지역 사장

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.