프리미어 통합을 통한 시스템 간소화

프리미어 통합을 통한 시스템 간소화

시스템들이 서로 연결되고 더욱 복잡해지면서, 기계와 장비를 설계, 설정 및 유지보수하는데 필요한 시간과 노력에 대해 면밀한 검토가 진행되고 있습니다. 다행인 점은 자동화 컨트롤러와 시스템 장치들 간의 보다 효과적인 통합이 시간과 비용을 절약할 수 있는 새로운 기회를 제공하고 있다는 것입니다.

이러한 통합은 장비제조업체, 시스템 통합업체, 엔드유저가 모두 시스템 설계를 간소화하고 개발 시간 및 비용을 절감하며, 구현을 가속화할 수 있도록 지원합니다. 또한 엔드유저가 제조 인텔리전스에 보다 효과적으로 액세스할 수 있도록 해줍니다.

실제로, TechValidate가 최근 실시한 한 설문조사에 따르면 산업 제조업체 중 64%가 이러한 통합 프로그래밍 경험이 엔지니어링 시간을 단축하는데 도움을 주었다고 응답했으며, 63%는 진단을 향상시키는데 도움을 주었다고 응답했습니다.

이번 Automation Today호에서는 프리미어 통합현대화된 분산제어시스템(DCS)에 중점을 두고, 시스템 간소화를 통해 어떻게 생산성과 수익성이 향상되는지 알아봅니다. 업계의 최신 기술과 정보들을 확인해보고, 프리미어 통합 경험이란 무엇인지, 디지털 트윈 기술이 어떻게 제조 효율성을 향상시켜 주는지, 그리고 TotalFORCE 기술이 어떻게 스마트 모터 제어를 추진하는지 확인하십시오.

경쟁에서 앞서 나가려면, 제품을 신속하게 시장에 출시할 수 있어야 합니다. 프리미어 통합 경험은 사용자가 커넥티드 엔터프라이즈에서 자동화 자산을 효과적으로 설계, 시운전, 유지보수 및 보호하고 리포트를 생성할 수 있도록 해줍니다.

생산성과 수익성을 향상시키는 것 이외에도, 시장 출시 기간을 단축하기 위한 경쟁이 치열합니다. 이번 Automation Today호를 통해, 시스템들을 간소화하는 방법을 파악하고 엔지니어링 시간을 단축하며 생산성을 향상시키는 방법을 발견하시기 바랍니다. 자동화 시스템에서 무엇을 기대할지 다시 한번 생각해봐야 할 때입니다.

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.