자동화된 좌석 호이스트 시스템

자동화된 좌석 호이스트 시스템

세계 수준의 이 컨벤션 센터를 위해 설계된 새로운 좌석 시스템에는 혁신과 유연성이 결합되었습니다.

1987년 호주 최초의 컨벤션 센터로 개관한 애들레이드 컨벤션 센터(ACC)는 컨벤션 시설과 서비스를 선도하는 벤치마크로 자리를 잡았습니다. 

ACC의 주요 회의장인 플레너리 홀은 경첩으로 연결된 좌석, 이동 가능한 벽, 회전형 좌석 드럼의 고유한 조합을 통해 모든 행사에 맞게 15가지 이상의 좌석 배치가 가능합니다. 좌석을 이동하는데는 HEM 서비스(HME Services)가 업계 선두적인 기술을 적용해 설계, 구축 및 설치한 세계 최대의 좌석 드럼 호이스트 6대가 사용됩니다.

 

혁신적이고 유연한 좌석 시스템 설계

HME 서비스는 필요에 따라 개방된 공간 또는 계단형 좌석이 배치된 공간으로 사용되는 행사장의 다목적 기능과 관련된 안전 요구사항을 파악하기 위해 포괄적인 위험 평가를 수행했습니다.

HME 서비스의 제어 시스템 관리자 존 게데스(John Geddes)는 “기본적으로, 필요하지 않은 경우 좌석들을 들어올려 천정 구조물에 고정시켜 보관하는 시스템이다. 기계적으로 경첩이 부착된 좌석 베이는 신속 연결되는 리프팅 핀을 통해 호이스트에 연결된다. 리프팅 핀은 좌석 베이에서 신속하게 분리가 되며, 시야에서 보이지 않게 위로 올려 보관할 수 있다”고 말했습니다.

그는 “위험 평가는 안전한 환경을 제공하는데 필요한 하드웨어를 파악하는데 도움이 되었다"며 "이러한 환경은 안전이 통합된 로크웰 오토메이션의 Allen-Bradley Compact GuardLogix 시리즈 컨트롤러들에 기반해 구성되었다”고 설명했습니다.

Compact GuardLogix 컨트롤러는 이더넷을 통해 모션과 안전을 단일한 컨트롤러에 통합합니다. Studio 5000 소프트웨어를 사용해 컨트롤러를 프로그래밍하여 하나의 표준화된 프레임워크로 엔지니어링 및 디자인 요소들을 결합함으로써, 생산성을 최적화하고 엔지니어링 시간을 줄여줄 수 있도록 했습니다. 이 소프트웨어는 또한 시스템의 안전과 모션 측면을 프로그래밍하는 데도 사용되었습니다. 이더넷 상으로 안전을 제공하며 호이스트에 동력을 제공하기 위해 PowerFlex® 755 인버터가 사용되었습니다.

“제어 시스템은 주요 제어 캐비닛과 각 호이스트마다 설치된 호이스트 제어 캐비닛으로 구성된다. POINT I/O™ 모듈Stratix® 스위치를 사용하여 제어와 안전 필드 케이블을 단일한 이더넷 케이블로 통합할 수 있었다.”

간단한 제어 및 안전

객석이 뒷쪽 벽을 따라 약간 커브진 형태로 배열되기 때문에, 좌석들을 들어 올리고 내리는 과정에서 서로 겹치는 부분이 생깁니다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 호이스트의 이동을 모니터링하여 자동으로 위치 조정을 함으로써 기계적 충돌을 방지하도록 제어 시스템을 프로그래밍 했습니다. 이 모든 것은 장비 기사가 프로그래밍 된 푸시버튼을 활성화하고 안전 활성 푸시버튼을 누르고 있는 동안 이루어집니다.

이 시스템은 터치스크린 팬던트와 주요 제어 캐비닛에 있는 PanelView™ Plus 스크린에서 FactoryTalk® 소프트웨어를 사용합니다. 포괄적인 진단 및 시운전 제어는 주요 제어 캐비닛의 10인치 PanelView™ Plus 터치스크린으로 접근합니다.

제어 시스템은 모두 6대의 좌석 시스템 호이스트를 관리합니다. 다수의 도르래 시스템과 함께, 총 권상 용량은 240톤에 달합니다. 각 호이스트에는 2개의 강철 와이어 로프 드럼과 2개의 제로 플릿 강철 와이어 로프 추적 도르래가 있습니다. 로프가 적용되거나 제거되는 동안 추적 도르래는 드럼을 상하로 이동합니다. 각 드럼과 추적 도르래에는 위치 피드백 장치가 설치되어 있습니다. 각 피드백 장치는 컨트롤러로 모니터링되며, 호이스트에 불일치가 파악되면 안전 사고를 방지하기 위해 자동으로 시스템 가동이 중단됩니다.

게데스는 “좌석 시스템에서 안전은 최우선 사항이며, 밀접하게 연동된 피드백 장치들을 통합함으로써 높은 수준의 안전을 달성할 수 있었다”고 말했습니다.

경첩으로 연결된 좌석, 이동 가능한 벽, 회전형 좌석 드럼 등 플레너리 홀의 고유한 기능들은 모든 행사에 걸맞는 15가지 이상의 좌석 배치를 가능하게 해줍니다.

신속환 전환 및 수동 작업 감소

새로운 자동화 좌석 시스템은 수동작업의 필요성을 대폭 감소시켜 주었으며 신속하게 좌석 배치를 전환할 수 있도록 해주었습니다. 이제 20분 안에 모든 좌석들을 안전하게 들어 올리고 내리는 일이 가능해져 ACC는 시간을 획기적으로 줄일 수 있게 되었습니다.

“좌석 패널들을 들어 올리고 내리는 것과 관련된 위험을 제거 또는 극소화해주는 엔지니어링 솔루션을 찾기 위해 HME 서비스와 협력하게 되었다. 특별한 자격증을 갖추지 않은 직원들도 안전하고 쉽게 사용할 수 있는 시스템을 구축하는 것이 필수적이었다. HME가 제공한 솔루션은 간단하게 작동할 수 있고 다수의 안전 시스템이 내장되어 있다. 신속하고 안정적으로 설정을 할 수 있다는 것은 비즈니스에 매우 중요한 사항이다” – 애들레이드 컨벤션 센터 매니지먼트의 자산 및 빌딩 총괄 관리자 마이크 스미스(Mike Smith)

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.