뉴스 & 이벤트

로크웰 오토메이션의 뉴스 및 이벤트

Annual Manufacturing Safety Excellence Awards Open for Nomination

안전을 기업 문화, 규제 준수 절차 및 장비 안전 기술의 사용에서 내재적인 가치로 실현한 업계 최고 제조업체들의 노력을 치하하는 로크웰 오토메이션의 제5회 연례 제조 안전 액셀런스 어워드가 수상 후보 추천을 받습니다. 2016년 수상 기업 중 하나인 MESNAC이 어워드가 전세계적인 이해관계자들에게 안전은 모두에게 중요한 문제이며 생산성에 부정적인 영향을 주지 않는다는 사실을 증명해 주었다고 말했습니다. 올해의 수상자들은 올 가을 발표될 예정이며, 수상 후보 추천 접수는 로크웰 오토메이션의 웹사이트에서 2017년 8월 18일까지 계속됩니다.

인정받은 혁신적인 전사적 접근방식

로크웰 오토메이션의 사장 겸 CEO인 블레이크 모렛(Blake Moret)은CEO와 업계 리더들이 직장 내에서 여성, 다양성 그리고 포용성을 적극 지원하는 것을 인정하는 이니셔티브 ‘변화를 위한 카탈리스트 CEO 챔피언(Catalyst CEO Champions for Change)’의 회원으로 적극 활동해왔습니다.

 

모렛 사장은 “변화는 위에서부터 시작되어야 하며 리더들이 가시적인 결과를 얻을 수 있도록 노력하고 팀들에 책임을 물어야 한다”며 “이러한 프로그램을 통해, 로크웰 오토메이션과 다른 창립 회원들은 모든 직원들이 매일 최선을 다할 수 있고 또 최선을 다하길 원하는 직장을 조성하며 양성 평등을 진보시키는 문화적 전환을 추진할 것”이라고 말했습니다.

 

지난 3월 8일, 뉴욕에서 채용, 개발 및 여성의 역할 확대에 대한 로크웰 오토메이션의 혁신적인 조직적 접근 방식과 입증된 가시적 결과를 치하하기 위한 2017년 카탈리스트 어워드 컨퍼런스 및 만찬이 열렸습니다.

디지털 변혁과 산업 IoT 기회 활용

로크웰 오토메이션은 4월 24~28일 독일 하노버에서 개최된 Hannover Messe 2017에서, 기업들이 산업 사물인터넷(IIoT)의 온전히 활용하고 성공적으로 디지털 엔터프라이즈로 진화할 수 있도록 지원하는 첨단 기술과 솔루션들을 전시했습니다.

로크웰 오토메이션은 이 행사에서Microsoft, Cisco, Endress+Hauser, ODVA 등 PartnerNetwork®에 속한 핵심적인 글로벌 전략적 제휴 파트너들과 협업을 하였으며, 여러 부스를 통해 장치간 통신과 증강 현실 같은 기술들이 어떻게 기업에게 가치를 제공하고 디지털 변혁과 진정한 커넥티드 엔터프라이즈로의 여정을 지속하는데 도움을 주는지 시연했습니다.

미래를 위한 스마트 머신 어워드 최초 수상자 발표

로크웰 오토메이션이 “최고의 미래 머신 어워드(Best Future Machine Award)의 수상자로 이탈리아 기업 카마 그룹(Cama Group)을 선정했다고 발표했습니다. 이 어워드는 포장 업계에서 높은 수준의 혁신을 이룬 기업에게 수여하는 상으로 사용의 편이성, 모듈형 장비, 스마트 머신, 지속 가능성, 추적성 그리고 제품의 안정성의 5개 카테고리를 평가합니다. 카마는 여러 분야에서 높은 점수를 받았으며 사용의 편이성에서 최고 득점을 했습니다. 카마의 장비들은 어떻게 통합된 모듈형 설계 컨셉이 놀라울 정도로 유연할 수 있으며 다수의 애플리케이션에 적합한지를 보여주었습니다. 이 어워드의 수상식은 독일 뒤셀도프에서 5월 4일~10일 개최된 세계 최대의 포장 업계 행사인 interpack 2017의 첫날 로크웰 오토메이션의 부스에서 열렸습니다

스마트 매뉴팩처링 스마스 머신을 위한 선도적인 기술 시연을 위한 주요 이벤트

6,000여명의 고객들과 PartnerNetwork 회원들이 한 자리에 모인 여러 고객 이벤트가 열려, 아시아 태평양 지역의 업계 리더십을 잘 반영해주었습니다. 중국 베이징에서 2월 22일~23일 양일간 열린 ‘로크웰 오토메이션 온더 무브(RAOTM)’에는 1,300여명이 참석했습니다. 한국 서울에서 3월 30일~31일 성황리에 개최된 오토메이션 월드(스마트 팩토리 엑스포 2017)에서는 참석자들에게 스마트 머신과 스마트 매뉴팩처링을 포용하는 커넥티드 엔터프라이즈의 실현을 지원하는 정보, 모빌리티, 보안 및 안전 솔루션 등 새로운 역량들을 선보였습니다. 또한 대만의 타이중에서 4월 25일~26일 열린 RAOTM에서는 첫째 날 스마트 머신 패널 토론으로 시작해, 이어진 기술 세션, 라이브 데모 및 가상 공장 투어가 청중들의 많은 관심을 받았습니다. 가장 최근에 쑤저우에서 열린 RAOTM 행사에서는 중국 전역에서 온 1천여 명의 고객들과 산업 전문가들이 한 자리에 모여 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하며 스마트 제조를 성취할 수 있는지 배워 볼 수 있는 자리를 가졌습니다.

AP 고객 이벤트 캘린더 2017년 5월~7월 예정

  • PowerTechED, 골드 코스트 QLD, 호주, 6 14~15
  • Capability Forum - Process Solutions, 콩칸, 인도, 6 16
  • Asia Pacific Intelligent Power Summit 2017, 하얼빈, 중국, 6 7~8
  • Rockwell Automation TechED China 2017, 상하이, 중국, 7 12~13

산업 보안업체 클라로티와의 협업

로크웰 오토메이션은 철저한 검토 과정을 거쳐, 산업 보안 소프트웨어 공급업체인 클라로티(Claroty)를 향후의 패키지 보안 제품을 위한 보안 제품 협업 업체로 선정했습니다. 클라로티가 보유한 가장 큰 경쟁력 중 하나는 엔드유저의 산업 네트워크 자산에 대한 세부적인 재고 목록을 생성하고 이 자산들 간의 트래픽을 모니터링하며 가장 심층적인 수준에서 통신을 분석하는 이상 탐지 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 아주 미미한 이상도 탐지할 수 있으며, 탐지 사실과 조치 가능한 통찰력을 공장과 보안 담당자에게 제공하여 효율적인 조사, 대응 및 복구를 가능하게 해줍니다.

 

기존 IT 보안 소프트웨어는 대부분 액티브 쿼리를 사용하고 네트워크 점유면적이 필요하여 궁극적으로 운영에 지장을 줄 수도 있습니다. 그러나 클라로티의 플랫폼은 패시브-모니터링 접근방식을 사용하여 중단의 위험 없이 안전하게 트래픽을 검사합니다. 모든 단계에서 직원의 실수와 기타 프로세스의 무결성 이슈를 탐지하는 동시에 복잡하고 민감한 산업 네트워크를 보호해줍니다. 또한 이 시스템은 시스템을 외부 위협에 노출시킬 수 있는 네트워크 설정 이슈를 파악해줍니다.

 

클라로티는 고객들이 애플리케이션에 적합한 제품을 신속하게 파악할 수 있도록 지원하는 로크웰 오토메이션의 제품 참조 프로그램 PartnerNetwork® Encompass에 참여하고 있습니다. 클라로티의 참여로, 로크웰 토오메이션은 운영과 산업 보안을 보호하는데 도움이 되는 더욱 견고한 솔루션들을 지원할 수 있게 되었습니다.

리더와 전문가들의 선택

최근 미국에 기반을 둔 주요 산업 보도 매체 세 곳이, 로크웰 오토메이션과 그 제품들의 우수성을 인정하고 상을 수여했습니다. 2017년 1월 컨트롤 매거진(Control Magazine)은 로크웰 오토메이션이 “프로세스 자동화 분야의 최고 제어(Best-in-Control by Process Automation Discipline)에서 가장 많은 카테고리에서 1위를 차지했다고 밝혔습니다. 로크웰 오토메이션은 공급업체로서는 유일하게 모든 6개 카테고리에서 1위 또는 2위를 차지했습니다. 컨트롤 엔지니어링 엔지니어스 초이스 어워드(Control Engineering Engineers' Choice Awards)는 지난 2월 로크웰 오토메이션의 8개 제품을 수상 제품으로 선정하고 2개 제품에 대해 극찬을 했습니다. 최우수상 수상 제품은 Allen-Bradley® PanelView 5500 그래픽 터미널로 전체 2017 프로그램에서 가장 많은 득표를 했습니다. 또한 4월 초에는 플랜트 엔지니어링(Plant Engineering)이 로크웰 오토메이션의 제품을 영예로운 “2016 올해의 제품”으로 선정했습니다.

 

이외에도, Allen-Bradley Kinetix® 5700 서보 드라이브는 4월 13일 열린 중국 자동화 업계 연례 컨퍼런스에서 최고 혁신 제품 어워드를 수상했습니다.

 

많은 수상 제품들은 커넥티드 엔터프라이즈에 핵심적입니다. 커넥티드 엔터프라이즈는 혁신적인 제어, 정보 및 통신 기술을 활용해 고객들이 빠른 변화에 보조를 맞출 수 있도록 지원하는 스마트 매뉴팩처링의 비전입니다.

 

2016 Corporate Responsibility Report

글로벌 지속 가능성에 대한 지속적인 헌신

로크웰 오토메이션이 2016년 사회 책임 보고서를 온라인 및 인쇄 버전으로 제공합니다. 이 보고서는 윤리적 비즈니스 관행에 대한 로크웰 오토메이션의 접근방식을 세부적으로 설명하며, 주요 환경적 성과, 직원 안전 및 문화, 지역 사회 관련 이니셔티브 등에 대한 최신 정보를 제공합니다.

보다 생산적이고 지속 가능한 세상을 만듬으로써 삶의 질을 향상시키겠다는 로크웰 오토메이션의 목표는 기업과 기업이 일상적으로 행하는 모든 일에서부터 시작됩니다. 로크웰 오토메이션은 직원들을 위해 최고의 업무 환경을 조성하고, 전세계 고객들이 생산성, 품질, 안전 및 지속 가능성을 향상할 수 있도록 지원하고 있습니다.

 

비즈니스 라운드테이블 2017 지속 가능성 보고서는 로크웰 오토메이션의 환경, 지역 사회 및 사람들에 대한 헌신에 대해 언급했습니다. 이 보고서에서는 글로벌 비즈니스 리더들이 어떻게 자사가 지속 가능성 노력을 통해 전세계에서 삶의 질을 향상시키고 있는지 자세한 이야기를 공유합니다.

 

업무와 행동에 내재된, 사회적으로 책임감 있는 지속 가능한 비즈니스 관행을 보유한 로크웰 오토메이션을 전세계적으로 인정 받는 지속 가능성 리더입니다.

 

10년 동안의 성과:

 

  • 다우 존스의 북미 지속 가능성 인덱스의 회원으로 6차례 선정
  • FTSE4Good 인텍스에 십여 년 이상 포함
  • 에티스피어 인스티튜트에 의해 세계에서 가장 윤리적인 기업으로 9차례 선정
  • 자사의 2008년 수치 기준 에너지 집중도 23% 감소

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.