Loading

수직 밀링 머신

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 수직 밀링 머신의 기본 작동 및 기능을 학생에게 소개합니다.  또한, 이 과정은 작업물에 다양한 모양을 밀링하는 데 필요한 단계를 제공합니다.


전제 조건

이 과정에는 전제 조건이 없습니다.

대상

정비소 장비

목표

   수직 밀링 머신의 기본 제어 장치를 설명합니다.

   콜렛과 엔드밀을 설치하고 제거하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   스핀들을 테이블에 수직이 되도록 정렬하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   밀 테이블에 바이스를 장착하고 정렬하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   밀 테이블에 고정된 작업물을 직각으로 맞추는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   수직 밀링 머신의 바이스에 고정된 작업물을 직각으로 맞추는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   좌표 방법을 사용하여 구멍을 찾고, 드릴링하고, 리밍하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   좌표 방법을 사용하여 구멍을 찾고, 보링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   정확한 크기로 구멍을 단계적으로 드릴링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   슬롯 또는 포켓을 밀링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   밀링 머신에서 카운터싱크, 카운터보어, 스폿페이스 작업물을 가공하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   작업물에 사각형을 밀링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   작업물에 육각형을 밀링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   플라잉 커터를 사용하여 평면을 가공하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   다단 표면을 밀링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

   볼 엔드밀을 사용하여 필렛을 밀링하는 데 필요한 단계를 설명합니다.