Loading

정밀측정

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 산업 환경에서 정밀 측정에 사용되는 도구와 기술을 다룹니다. 학습자는 직접 및 간접 측정에 사용되는 다양한 도구를 식별하는 방법, 측정 장비를 작업물과 직각 및 수직으로 유지하는 것이 중요한 이유를 설명하는 방법, 측정값을 전달하는 데 사용되는 정밀 측정 기기를 식별하는 방법을 배우게 됩니다.


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

기계 유지보수 기술자

목표

   직접 및 간접 측정에 사용되는 도구를 식별하고, 측정 장비를 공작물과 직각/수직으로 유지하는 것이 중요한 이유를 설명하며, 측정 전송에 사용되는 정밀 측정 기기를 식별하고, 버니어 스케일의 구조를 설명합니다.

   캘리퍼의 다양한 유형을 설명하고, 버니어 캘리퍼를 사용하여 내경, 외경 및 깊이를 측정하는 절차를 설명하며, 다이얼 및 디지털 캘리퍼를 사용하여 측정하는 방법을 설명합니다.

   마이크로미터의 기능을 설명하고, 마이크로미터의 다양한 유형과 구성요소를 인식하며, 정밀 마이크로미터를 보정하는 절차를 기억합니다. 또한 외부 마이크로미터로 외부 측정을 수행하는 절차를 기억하고, 마이크로미터를 지속적으로 사용하기 위해 필요한 관리 및 조정에 대해 설명합니다.

   내부 마이크로미터, 텔레스코핑 게이지 및 소구경 게이지의 기능과 구성요소를 기억합니다. 또한 텔레스코핑 게이지의 유지보수 절차를 기억하고, 내부 마이크로미터, 텔레스코핑 게이지 및 소구경 게이지를 사용한 측정 절차를 기억합니다.

   다양한 유형의 마이크로미터와 사용 시기를 식별하고, 깊이 눈금자와 버니어 캘리퍼를 구분하며, 깊이 마이크로미터를 사용하여 물체의 깊이를 측정하고, 깊이 눈금자를 사용하여 물체의 깊이를 측정합니다.

   나사 스레드 피치를 결정하는 데 사용되는 방법을 설명하고, 나사 피치 게이지를 사용하여 나사산 거리를 측정하는 절차를 기억하며, go/no-go 게이지, 원형 플러그 게이지 및 나사 플러그 게이지를 설명하고, go/no-go 게이지를 사용하여 측정하는 절차를 기억합니다.

   두께 게이지의 용도와 범위를 기억하고, 두께 게이지를 사용한 측정 절차를 기억하며, 와이어 및 판금 게이지를 사용한 측정 방법을 설명합니다. 또한 테이퍼 게이지의 용도를 기억하고, 테이퍼 게이지를 사용하여 테이퍼 각도 또는 그루브를 측정하는 방법을 설명합니다.

   다이얼 표시기가 무엇이며 무엇에 사용되는지 설명하고, 다이얼 표시기로 측정하며, 총 표시기 판독값(TIR)이 무엇이고 샤프트 정렬과 관련하여 어떻게 사용되는지 설명하고, 동심도를 확인하는 방법과 그 중요성을 설명합니다.

   각도기의 유형을 나열하고, 기본 각도기와 베벨 각도기를 구분하며, 기본 각도기를 사용하여 각도를 측정하는 방법을 기억하고, 디지털 각도기를 사용하여 측정하는 절차를 기억합니다. 또한 반경 게이지의 다양한 구성요소를 기억하고, 다양한 반경 게이지를 사용하는 방법을 식별합니다.

   광학 측정 장비가 무엇이며 어떻게 작동하는지 설명하고, 광학 측정 장비의 일반적인 범주를 기억하며, 다른 일반적인 정밀 측정 장비에 비해 광학 측정 장비의 장점을 식별합니다.