Loading

배관

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 일반적으로 사용되는 기호의 식별과 도면 해석을 포함하여 배관 및 기기 도면의 기본을 다룹니다. 또한 다양한 유형의 배관 자재, 구성, 적용, 제품 보관 및 압력 등급과 이를 적절히 일치시키는 방법을 다룹니다.


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

기계 유지보수 기술자

목표

   일반적으로 사용되는 배관 및 기기 도면 기호를 식별합니다.

   배관 및 기기 도면을 해석합니다.

   다양한 유형의 배관 자재, 구성, 적용, 제품 포함 및 압력 등급을 나열합니다.

   자재, 구성, 적용, 제품 포함 및 압력 등급에 따라 배관 유형을 일치시킵니다.

   다양한 파이프 피팅을 식별하고 설명합니다.

   다양한 유형의 파이프 행거 및 지지 시스템을 설명합니다.

   행거 및 지지 시스템의 작동을 설명합니다.

   일반적인 파이프 연결 방법을 설명합니다.

   파이프 피팅의 다양한 적용을 설명합니다.

   다양한 적용에 적합한 파이프 연결 방법을 선택합니다.

   다양한 파이프 연결 방법을 설명합니다.

   다양한 유형의 파이프 피팅을 적절히 사용하는 방법을 설명합니다.

   다양한 적용에 적합한 파이프 피팅을 선택합니다.

   배관 기호를 인식합니다.