Loading

계측 및 제어 프로세스 제어

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 다양한 유형의 컨트롤러, 개방 루프 및 폐루프 제어(사용 시기 포함), PID 제어 등 프로세스 제어 시스템의 목적을 다룹니다. 또한 Ziegler-Nichols를 포함한 루프 튜닝 방법, 출력 기반 시스템 튜닝, 최종 제어 요소(밸브, 댐퍼 등)를 사용하여 제어 시스템을 미세 조정하는 방법도 다룹니다. 


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

계측 및 제어 기술자

목표

프로세스 제어 시스템의 목적을 정의하고 설명하며, 프로세스 파라미터의 변경이 프로세스 제어 시스템에 미치는 영향을 파악하고, 블록 다이어그램의 구성요소와 도구로서의 유용성을 설명합니다.

오픈 루프 및 폐루프 제어를 설명하고, 오픈 루프 제어의 적용과 폐루프 제어의 장점을 설명하며, 피드백 제어와 폐루프 제어의 작동 및 성능을 설명하고, 프로세스 안정성과 폐루프 제어 품질을 판단하는 기준을 설명합니다.

최종 제어 요소의 확정 위치와 관련하여 비례 제어 시스템이 작동하는 방식을 설명하고, 비례 대역과 이득의 관계를 설명하며, 직접 작동 및 역방향 작동 컨트롤러를 정의하고, 비례 제어 특성을 설명합니다.

비례-적분 제어 시스템의 장단점을 설명하고, 비례-적분 제어 시스템의 작동 방식과 다양한 변화가 컨트롤러 출력에 미치는 영향을 설명하며, 외란으로 인한 오차가 프로세스 제어 시스템에 미치는 영향을 결정합니다.

비례-적분 제어 모드와 비례-미분 제어 모드를 비교하고, 비례-미분 제어가 작동하는 방식을 설명합니다. 또한 미분 작용, 비례만 작용, 비례-미분 출력 및 오차 신호의 영향을 받는 컨트롤러 출력을 설명하고, 다양한 미분 시간에 따른 프로세스 응답의 영향을 설명합니다.

애플리케이션에서 PID 제어의 역할을 설명하고, 다양한 유형의 컨트롤러를 상기하며, 오픈 루프 파형의 원인을 파악하고, PID 모드가 프로세스 제어에 미치는 영향을 결정합니다.

컨트롤러 설정을 결정하는 데 사용되는 두 가지 방법을 설명하고, 응답 및 속도와 관련된 안정성을 설명하며, 컨트롤러 튜닝을 조정하는 절차를 설명하고, 프로세스 반응 곡선에서 얻은 오픈 루프 튜닝 방법에 필요한 프로세스 관련 정보를 설명하며, 프로세스 반응 곡선에서 제공하는 정보를 추출하는 데 사용되는 두 가지 방법을 설명합니다.

Ziegler-Nichols 컨트롤러 튜닝 방법과 감쇠 진동 방법을 설명하고, 궁극적 주기 방법과 감쇠 진동 방법의 단점을 설명합니다.

주파수 응답 곡선을 읽는 방법을 설명하고, 곡선에서 비례 대역의 길이를 조정하는 효과를 설명하며, 곡선에서 적분 및 미분 구간의 폭을 조정하는 효과를 설명하고, 서비스 중인 컨트롤러를 튜닝하기 위해 노치 튜닝 절차가 수행되는 방법을 설명합니다.

고급 제어 방법의 중요한 형태를 설명하고, 캐스케이드 제어가 작동하는 방식을 설명하며, 피드백 제어에 대한 피드포워드 제어의 장점을 설명하고, 비율 제어의 기능과 프로세스를 설명합니다.

공압 및 유압 액추에이터의 기본 유형과 작동 특성을 설명하고, 밸브 포지셔너의 기능을 설명하며, 분할 범위 제어 및 I to P 트랜스듀서의 목적을 설명합니다.

프로세스 제어 시스템에서 최종 제어 요소의 기능을 설명하고, 글로브 밸브, 버터플라이 밸브, 게이트 밸브 및 댐퍼의 설계를 설명하며, 밸브 특성을 설명하고, 가변 속도 드라이브(VSD) 사용 목적을 설명합니다.