Loading

열교환기

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 열교환기 운전 및 유지보수의 기본 원리를 다룹니다. 이 과정에서는 열 전달의 기본 개념과 산업 환경에서 일반적으로 사용되는 다양한 유형의 열교환기에 대해 설명합니다.


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

기계 유지보수 기술자

목표

 식별:

    • 열교환기 작동의 기본 원리 및 열 전달 방식

    • 열교환기에서 일반적으로 발견되는 오염, 부식 및 침식의 영향

 일반적으로 사용되는 열교환기 유형과 설계 특성을 식별합니다.

 일반적으로 사용되는 열교환기에 대해 다양한 누출 테스트를 수행하는 기본 단계를 설명합니다.

 일반적으로 사용되는 열교환기에 대해 검사를 수행하는 데 필요한 기본 단계를 나열합니다.

 일반적으로 사용되는 열교환기에 대해 수리를 수행하는 데 필요한 기본 단계를 나열합니다.

 일반적으로 사용되는 열교환기를 청소하는 기본 단계를 설명합니다.

일반적으로 사용되는 열교환기를 제거 및 교체하는 기본 단계를 나열합니다.

일반적으로 사용되는 열교환기의 게이지 글라스를 수리하는 기본 단계를 나열합니다.