Loading

수공구

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 학생들에게 산업 환경에서 일반적으로 사용되는 다양한 수공구, 전동공구, 측정도구 및 패스너를 소개합니다. 이 과정에서는 이러한 도구 및 패스너와 관련된 식별, 사용 및 안전 예방 조치에 대해 다룹니다.


전제 조건

이 과정에는 전제 조건이 없습니다.

대상

정비소 장비

목표

   일반적인 손 공구의 유형을 파악하고, 손 공구의 용도를 파악하며, 손 공구와 관련된 안전 예방 조치를 파악합니다.

   일반적인 손 공구의 유형을 파악하고, 손 공구의 용도를 파악하며, 손 공구와 관련된 안전 예방 조치를 파악합니다.

  일반적인 전동 공구의 유형을 파악하고, 전동 공구의 용도를 파악하며, 전동 공구와 관련된 안전 예방 조치를 파악합니다.

  일반적인 측정 도구의 유형을 파악하고, 일반적인 측정 도구의 용도를 파악합니다. 

  선택된 일반적인 패스너의 유형을 파악하고, 패스너의 기본 사양 문제를 파악하며, 기본 패스너 사용법과 안전 고려 사항을 파악합니다.