Loading

유체동력(유압)

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정에서는 유압 원리와 유체 동력 시스템에의 적용을 소개합니다. 이 과정에서는 대부분의 유체 동력 시스템에 공통적인 주요 구성요소와 유체 동력 시스템 모터, 유압 시스템에 사용되는 유체 및 첨가제의 유형을 살펴봅니다. 또한 스태커 리클레이머의 유압 시스템, 회전식 자동차 덤퍼의 유압 시스템, 볼밀과 관련된 유압 시스템 등 다양한 산업용 애플리케이션에서 유압 시스템의 작동에 대해서도 다룹니다.


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

기계 유지보수 기술자

목표

유압의 기본 원리를 설명합니다.

대부분의 유체 동력 시스템에 공통적인 주요 구성요소를 설명합니다.

유압 유체 흐름 다이어그램에서 발견되는 일반적인 유압 구성요소 기호를 식별합니다.

유압 유체 동력 시스템과 관련된 액추에이터의 기능을 명시합니다.

유압 유체 동력 시스템과 관련된 일반적인 리니어 액추에이터의 작동을 설명합니다.

유압 유체 동력 시스템에서 사용되는 시스템 제어 밸브의 작동을 설명합니다.

유압 유체 동력 시스템과 일반적으로 관련된 밸브의 작동을 설명합니다.

유압 유체 동력 시스템에서 밸브를 기능에 맞게 연결합니다.

유압 유체 동력 시스템에서 사용되는 축전기의 목적을 설명합니다.

유압 유체 동력 시스템에서 사용되는 축전기의 유형을 나열합니다.

유압 유체 동력 시스템 펌프를 식별합니다.

유압 유체 동력 시스템 펌프의 작동 원리를 설명합니다.

유압 유체 동력 펌프의 적용 사례를 식별합니다.

유압 유체 동력 펌프 시스템의 정기 유지보수를 수행하는 데 필요한 주요 단계를 식별합니다.

유체 동력 시스템 모터를 식별합니다.

유체 동력 모터의 작동 원리를 설명합니다.

유체 동력 시스템 모터의 적용 사례를 식별합니다.

유체 동력 시스템 모터의 정기 유지보수를 수행하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

유압 시스템에 사용되는 유체 및 첨가제를 식별합니다.

유압 시스템에서 사용되는 다양한 유체의 특성을 설명합니다.

유압 시스템에 사용되는 유체의 적용 사례를 식별합니다.

유체 동력 시스템 저장소의 기능을 설명합니다.

유체 동력 시스템에서 사용되는 필터의 목적을 설명합니다.

유압 시스템 열교환기의 기능을 설명합니다.

유체 동력 시스템 업체 매뉴얼의 적절한 사용법을 설명합니다.

유체 동력 구성요소의 오작동을 식별합니다.

유체 동력 시스템의 문제 및 해결책을 식별합니다.

유체 동력 시스템의 다양한 구성요소를 찾습니다.

선택한 유체 동력 시스템 구성요소에 대해 수행된 수리 유형을 설명합니다.

유체 동력 시스템에서 부품 및 구성요소 교체에 필요한 주요 단계를 설명합니다.

선택한 유체 동력 구성요소를 교체하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

스태커 리클레이머의 유압 시스템 기본 작동을 설명합니다.

회전식 카 덤퍼의 유압 시스템 기본 작동을 설명합니다.

볼 밀과 관련된 유압 시스템의 기본 작동을 설명합니다.

기본적인 유체 동력 시스템 정기 유지보수 활동을 설명합니다.