Loading

전자회로

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 연산 앰프 회로 및 전원 공급 장치 회로를 포함한 전자 회로에 대한 기본적인 이해를 제공합니다. 또한 이 과정에는 이론, 문제 해결, 결함 있는 구성요소 식별 및 이러한 유형의 회로 수리가 포함됩니다.


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

계측 및 제어 기술자

목표

   전원 공급 장치 회로와 관련된 기본 작동 이론을 설명합니다.

   앰프 회로와 관련된 기본 작동 이론을 설명합니다.

   전원 공급 장치에서 발견되는 결함 있는 구성요소의 증상을 식별합니다.

   결함 있는 앰프 회로의 증상을 식별합니다.

   전자 회로의 문제 해결을 위한 기본 단계를 설명합니다.

   전원 공급 장치 회로의 성능을 평가하기 위한 기본 단계를 설명합니다.

   앰프 회로의 성능을 평가하기 위한 기본 단계를 설명합니다.

   전자 회로를 수리하기 위한 기본 단계를 설명합니다.

   원하는 앰프 이득을 달성하기 위한 적절한 피드백 회로를 결정합니다.

   기본 전자 회로를 구성하기 위한 기본 단계를 설명합니다.