Loading

드릴 프레스

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정은 드릴 프레스를 효과적이고 안전하게 작동하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.


전제 조건

이 과정에는 전제 조건이 없습니다.

대상

정비소 장비

목표

   레이아웃 라인에 구멍을 뚫는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   원형 재고의 중심을 관통하여 구멍을 뚫는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   드릴 프레스에서 카운터싱크, 카운터보어 및 스팟페이스를 수행하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   드릴 프레스에서 구멍을 크기에 맞게 리밍하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   탭 유형과 패스너에 사용되는 다양한 나사 분류를 식별합니다.

   드릴 프레스를 사용하여 구멍을 탭하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   다양한 드릴 비트 크기와 재질에 맞는 올바른 드릴 비트 속도를 선택합니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독