Loading

공기압축기 유지보수

공유하기:

EmailEmail
PrintPrint
  • 타입: e-Learning
  • 기술: Craft Skills
  • 카테고리: Understand
E-Learning 과정 카탈로그

개요

이 과정에서는 일반적으로 사용되는 공기 압축기의 기본 작동 이론과 분류에 대해 살펴봅니다. 이 과정 전반에 걸쳐 다양한 압축기, 그 구성요소 및 적용 분야의 구조와 작동에 대한 정보가 제공됩니다. 


선수 조건

이 과정에는 선수 조건이 없습니다.

대상

기계 유지보수 기술자

목표

   일반적으로 사용되는 공기 압축기의 기본 작동 이론과 분류를 설명합니다.

   다양한 압축기의 기본 구조와 작동을 설명합니다.

   정용적 압축기와 관련된 주요 구성요소를 나열합니다.

   습식 및 건식 정용적 압축기의 기본 구조와 작동을 설명합니다.

   공기 압축기의 일반적인 용도를 나열합니다.

   공기 압축기 인터쿨러의 기능과 작동을 설명합니다.

   공기 압축기 애프터쿨러의 기능과 작동을 설명합니다.

   공기 건조기의 기능과 작동을 설명합니다.

   일반적으로 사용되는 공기 압축기 씰링 매체를 설명합니다.

   공기 압축기를 분해하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   공기 압축기 검사를 수행하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   공기 압축기의 결함 부품을 교체하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   공기 압축기를 재조립하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   단단계 피스톤 공기 압축기를 오버홀하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   다단계 피스톤 공기 압축기를 오버홀하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   스크류 타입 공기 압축기를 오버홀하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   공기 압축기 샤프트 및 임펠러를 수리하는 데 필요한 주요 단계를 설명합니다.

   정용적 왕복동 압축기와 관련된 주요 구성요소를 나열합니다.
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
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+ 교육 구독
  5. Chevron LeftChevron Left 공기 압축기 유지보수