메모리 카드에 저장하기
컨트롤러 프로젝트를 메모리 카드에 정기적으로 백업하도록 권장합니다. 컨트롤러 메모리에서 프로그램이 제거되는 주요 복구 불가능 폴트가 발생하는 경우, 메모리 카드의 백업 사본이 컨트롤러로 자동 복원되어 정상적인 컨트롤러 작업이 재개될 수 있습니다.
프로젝트를 메모리 카드에 저장하는 방법은 다음과 같습니다.
- 컨트롤러가 온라인 상태이고, Program 모드 또는 Remote Program 모드에 있는 것을 확인합니다.
- Controller Organizer에서 컨트롤러를 두 번 클릭하여 Controller Properties 대화상자를 엽니다.
- Nonvolatile Memory 탭을 클릭하십시오.
- Nonvolatile Memory 탭의 오른쪽에서 Load/Store를 클릭합니다.Load/Store가 흐리게 나타나는 경우, 다음 사항을 확인하십시오.
- 컨트롤러가 Program 모드 또는 Remote Program 모드입니다.
- 올바른 통신 경로를 지정했습니다.
- 메모리 카드가 설치되어 있습니다.
- 메모리 카드가 잠금 해제되었습니다. Nonvolatile Memory/Load Store 대화상자의 왼쪽 하단에 잠겨진 상태가 표시됩니다.
메모리 카드가 설치되지 않은 경우 Nonvolatile Memory 탭 왼쪽 하단에 카드가 없다는 메시지가 나타납니다.
- Load Image 필드에서 다음 표에 설명된 애플리케이션 요구 사항에 따라 설정을 선택합니다.
Load Image 설정 선택애플리케이션 요구 사항이미지 불러오기 설정설명안전 고려사항전원을 켜거나 재부팅할 때 이미지 로드On Power Up- 전원을 켤 때 비휘발성 메모리에 저장하지 않은 온라인 변경 사항, 태그 값 및 네트워크 스케줄은 모두 손실됩니다.
- 컨트롤러의 펌웨어 또는 애플리케이션 프로젝트에 상관없이 전원을 켤 때마다 컨트롤러가 저장된 프로젝트와 펌웨어를 로드합니다.
- 언제든지 Logix Designer 애플리케이션을 사용해 프로젝트를 로드할 수 있습니다.
안전 프로젝트의 경우 컨트롤러가 안전 잠금 상태인지 또는 안전 서명이 있는지 여부에 상관없이 On Power Up이 로드합니다.컨트롤러에 프로젝트가 없는 상태에서 섀시 전원을 켜거나 재부팅할 때 이미지 로드On Uninitialized Memory- 프로젝트가 메모리에서 삭제된 경우 이 옵션은 전원 공급 시 프로젝트를 다시 컨트롤러로 로드합니다.
- 필요 시 컨트롤러가 컨트롤러의 펌웨어를 업데이트합니다. 비휘발성 메모리에 저장된 애플리케이션 프로젝트도 로드되고 컨트롤러는 Program 또는 Run 중 선택한 모드로 전환됩니다.
- 언제든지 Logix Designer 애플리케이션을 사용해 프로젝트를 로드할 수 있습니다.
필요 시 컨트롤러가 안전 파트너의 펌웨어도 업데이트합니다.Logix Designer 애플리케이션의 Controller Properties 대화상자에서만 이미지 로드User Initiated비휘발성 메모리에 저장된 프로젝트의 컨트롤러 유형과 Major 및 Minor 버전이 컨트롤러의 컨트롤러 유형과 Major 및 Minor 버전과 일치할 경우 로드를 실행할 수 있습니다.- Safety Task(안전 태스크) 상태와 상관없이 로드를 실행할 수 있습니다.
- 비휘발성 메모리에 저장된 프로젝트의 안전 서명이 컨트롤러의 프로젝트와 일치하는 경우에만 프로젝트를 안전 잠금 상태인 컨트롤러로 로드할 수 있습니다.
- 서명이 일치하지 않거나 컨트롤러가 안전 서명 없이 안전 잠금 상태인 경우 먼저 컨트롤러를 잠금 해제하라는 메시지가 나타납니다. 컨트롤러를 잠금 해제하고 비휘발성 메모리에서 불러오기를 실행 할 경우 안전 잠금 상태, 패스워드 및 안전 태스크 서명은 불러오기가 완료된 후 비휘발성 메모리에 저장된 값으로 설정됩니다.
- 주 컨트롤러의 펌웨어가 비휘발성 메모리의 버전과 일치할 경우 안전 파트너 펌웨어가 업데이트되고 필요 시비휘발성 메모리에 저장된 애플리케이션이 로드되기 때문에안전 작업 상태가 Safety Task Operable(안전 태스크 실행 가능) 상태가 되고 컨트롤러가 Program 모드로 전환됩니다.
- 안전 파트너가 설치된 SIL 3 안전 애플리케이션에서 ControlLogix 5590 컨트롤러의 경우 컨트롤러가 전원 공급 시 저장된 프로젝트와 펌웨어를 로드합니다.
중요:메모리 카드에 저장된 펌웨어가 새로 업데이트된 펌웨어를 덮어쓰지 않게 하기 위해- 업데이트 프로세스는 먼저 메모리 카드의 로드 옵션을 확인하고 필요 시 로드 옵션을 User Initiated로 변경합니다.
- 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
- 컨트롤러가 리셋됩니다.
- 로드 옵션은 User Initiated 설정을 유지합니다.
메모리 카드가 잠겨 있으면 로드 옵션이 변경되지 않고, 메모리 카드에 저장된 펌웨어가 새로 업데이트된 펌웨어를 덮어쓸 수 있습니다. - Load Mode 필드에서, 로드 후 컨트롤러가 이동할 모드를 선택하십시오.
- Program (Remote Only)
- Run (Remote Only)
중요:안전을 위한 고려사항로크웰 오토메이션은 안전 애플리케이션 프로젝트의 로드 모드를 설정할 때 Program (Remote Only)을 사용할 것을 권장합니다. - 애플리케이션 요구 사항에 따라 컨트롤러의 구성 트리에서 I/O 장비의 Automatic Firmware Update 속성을 설정하십시오. Automatic Firmware Update 속성은 Firmware Supervisor 기능이라고도 합니다.중요:안전을 위한 고려사항일부 안전 I/O 장비는 펌웨어 슈퍼바이저 기능을 지원하지 않습니다.아래 표는 I/O 장비의 자동 펌웨어 업데이트 옵션입니다.설정설명Disable
- 자동 펌웨어 업데이트를 비활성화합니다.
- 이 항목은 이미지를 초기에 저장한 경우에만 메뉴에 나타납니다.
Enable and Store Files to Image- 컨트롤러의 설정 트리에서 I/O 장치의 자동 펌웨어 업데이트를 활성화합니다.
- I/O 장치 펌웨어와 컨트롤러 펌웨어를 이미지로 저장합니다.
- Exact Match Keying으로 구성된 I/O 장비만 자동 펌웨어 업데이트 프로세스에 참여합니다. 이 옵션과 함께 사용되는 장비는 업데이트되는 펌웨어 버전을 지원해야 합니다.
Disable and Delete Files from Image- 컨트롤러의 설정 트리에서 I/O 장치의 자동 펌웨어 업데이트를 비활성화합니다.
- 이미지에서 I/O 장치 펌웨어를 제거하지만 이미지에서 컨트롤러 펌웨어를 제거하지 않습니다.
- 이 항목은 이미지를 연속으로 저장한 경우에만 메뉴에 나타납니다.
- Store를 클릭합니다.
- 나타나는 확인 대화상자에서 Yes를 클릭합니다.
Automatic Firmware Update를 활성화한 경우, Automatic Firmware Update 작업에 포함되어 있지 않은 모듈을 알려주는 대화상자가 나타납니다.
중요:컨트롤러가 읽거나 쓰는 동안에 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 읽거나 쓰는 동안에 카드를 제거하면 카드 또는 컨트롤러의 데이터가 손상될 수 있습니다. 또한 카드를 제거할 때 컨트롤러 펌웨어가 손상될 수 있습니다. OK 상태 표시기가 녹색으로 점등될 때까지 카드를 컨트롤러에 두십시오. - Automatic Firmware Update 대화상자에서 Yes를 클릭합니다.컨트롤러 상태 표시기에 의해 표시되는 것과 같이 프로젝트가 메모리 카드에 저장됩니다. 저장이 진행되는 동안 다음 상황이 발생합니다.
- OK 표시기가 녹색으로 점멸합니다.
- 메모리 카드가 녹색으로 점멸합니다.
- 상태 디스플레이에 Saving....Do Not Remove SD Card가 표시됩니다.
- Logix Designer 어플리케이션에서 저장이 진행 중임을 나타나는 대화상자가 나타납니다.
- 컨트롤러가 리셋됩니다.
- 상태 디스플레이에 SAVE가 표시됩니다.
저장이 완료되면, 컨트롤러가 리셋됩니다.중요:중단 없이 저장을 완료하십시오. 저장을 중단하면 데이터 손상 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.