메모리 카드 사용
컨트롤러는 메모리 카드가 설치된 상태로 출하됩니다.
폴트가 발생하면 진단 데이터가 자동으로 카드에 기록되도록 메모리 카드를 설치한 상태로 두는 것이 좋습니다. 그러면 로크웰 오토메이션이 이 데이터를 이용해 폴트의 원인을 조사할 수 있습니다.
Rockwell Automation®
에서 제공하는 메모리 카드를 사용하도록 권장합니다. 컨트롤러와 호환되는 메모리 카드에 대한 자세한 내용은 1756 ControlLogix 및 GuardLogix 컨트롤러 기술 데이터(1756-TD001)를 참조하십시오.컨트롤러에서 다른 메모리 카드를 사용할 수 있지만,
Rockwell Automation®
은 컨트롤러에서 이러한 카드의 사용을 테스트하지 않았기 때문에 데이터 손상이나 손실이 발생할 수 있습니다.Rockwell Automation®
에서 제공하지 않는 메모리 카드는 Rockwell Automation®
에서 제공하는 SD 카드와는 다른 산업적, 환경적 및 인증 정격을 가질 수 있습니다. 이런 카드는 Rockwell Automation®
에서 제공되는 산업 정격 버전과 동일한 산업 환경에서 견디기 어려울 수 있습니다.컨트롤러와 호환되는 메모리 카드는 컨트롤러의 사용자 메모리의 내용을 로드하거나 저장하는 데 사용됩니다.
Store 기능을 사용하면 메모리 카드에 저장된 프로젝트가 컨트롤러 메모리에 저장된 프로젝트와 일치하게 됩니다. 프로젝트를 저장한 후에 변경한 사항은 메모리 카드의 프로젝트에 반영되지 않습니다.
컨트롤러 메모리에서 프로젝트를 변경했지만 변경 사항을 저장하지 않은 경우, 다음에 메모리 카드에서 프로젝트를 컨트롤러로 로드할 때 변경 사항을 덮어 쓰게 됩니다.
중요:
컨트롤러가 읽거나 쓰는 동안에 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 읽거나 쓰는 동안에 카드를 제거하면 카드 또는 컨트롤러의 데이터가 손상될 수 있습니다.
또한 카드를 제거할 때 컨트롤러 펌웨어가 손상될 수 있습니다. OK 상태 표시기가 녹색으로 점등될 때까지 카드를 컨트롤러에 두십시오.
메모리 카드가 설치된 경우 카드의 내용을 Controller Properties 대화상자의 Nonvolatile Memory 탭에서 볼 수 있습니다. 카드에 안전 애플리케이션이 저장된 경우 안전 잠금 상태와 안전 서명이 표시됩니다.
메모리 카드의 내용을 확인하려면 프로젝트가 온라인 상태여야 합니다.
기억해야 할 사항:
- 메모리 카드 슬롯은 컨트롤러 전면의 도어 뒤에 있습니다.
- 메모리 카드가 설치되어 있는 상태에서 폴트가 발생하는 경우, 진단 데이터는 자동으로 카드에 기록됩니다. 진단 데이터를 사용하면 폴트 원인을 효율적으로 조사해서 수정할 수 있습니다.
- 컨트롤러는 전원 공급시 또는 컨트롤러가 작동하는 동안 카드 삽입시 메모리 카드를 감지합니다.
- 메모리 카드는 비휘발성 메모리에 저장된 모든 설정 데이터를 저장할 수 있습니다.
- 메모리 카드는 백업 프로그램을 저장할 수 있습니다.
중요:
컨트롤러 프로젝트를 메모리 카드에 정기적으로 백업하도록 권장합니다. 컨트롤러 메모리에서 프로그램이 제거되는 Major 복구 불가능 폴트가 발생하는 경우 메모리 카드의 백업 사본이 컨트롤러로 자동 복원되어 정상적인 컨트롤러 작동이 신속하게 재개될 수 있습니다.
자세한 비휘발성 메모리 사용 정보는 Logix 5000 컨트롤러 비휘발성 메모리 프로그래밍 매뉴얼(Publication 1756-PM017)을 참조하십시오.
안전 프로젝트 고려사항
안전 태스크 상태가 Safety Task Inoperable(안전 태스크 실행 불가능)일 경우 안전 프로젝트를 저장할 수 없습니다. 안전 프로젝트를 저장할 때 컨트롤러 펌웨어도 메모리 카드에 저장됩니다.
컨트롤러에 애플리케이션 프로젝트가 없는 경우 컨트롤러의 펌웨어만 저장할 수 있으며, 유효한 파트너십이 있는 경우 내부 안전 파트너의 펌웨어만 저장할 수 있습니다.
펌웨어만 불러오더라도 Safety Task Inoperable(안전 태스크 실행 불가능) 상태를 해결할 수 없습니다.
프로젝트 저장 시 안전 서명이 있으면 다음 사항이 발생합니다.
- 안전 태그와 표준 태그 모두 현재 값과 함께 저장됩니다.
- 현재의 안전 서명이 저장됩니다.
메모리 카드에 안전 애플리케이션 프로젝트를 저장할 경우 로크웰 오토메이션은 프로그램(Remote Only)을 프로젝트가 메모리 카드에서 로드된 후 컨트롤러가 들어가는 모드인 Load 모드로 선택할 것을 권장합니다.
중요:
메모리 카드에 저장된 펌웨어가 새로 업데이트된 펌웨어를 덮어쓰지 않게 하기 위해
- 업데이트 프로세스는 먼저 메모리 카드의 로드 옵션을 확인하고 필요 시 로드 옵션을 User Initiated로 변경합니다.
- 펌웨어 업데이트가 진행됩니다.
- 컨트롤러가 리셋됩니다.
- 로드 옵션은 User Initiated 설정을 유지합니다.
메모리 카드가 잠겨 있으면 로드 옵션이 변경되지 않고, 메모리 카드에 저장된 펌웨어가 새로 업데이트된 펌웨어를 덮어쓸 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.