안전 파트너 재설정

안전 파트너 재설정을 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 안전 파트너의 전원을 끕니다.
  2. 종이 클립 직경의 작은 도구를 사용해서 리셋 버튼을 누른 상태로 있습니다. 이 버튼은 판넬에서 5mm(0.19 in) 들어간 상태입니다.
  3. 리셋 버튼을 누른 상태에서 안전 파트너를 켜십시오.
  4. 4자리 디스플레이가 DFLT, 4, 3, 2, 1, Factory Default를 순환하는 동안 리셋 버튼을 계속 누른 상태로 있습니다.
  5. Factory Default가 나타나면, 리셋 버튼에서 손을 뗍니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal