일반 상태 메시지
다음 표에서 설명하는 스크롤 메시지는 일반적으로 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 그리고 컨트롤러가 작동하는 동안에 컨트롤러 상태를 표시하기 위해 나타납니다.
메시지 | 설명 |
|---|---|
No message is indicated | 컨트롤러가 Off 상태입니다. 컨트롤러에 전원이 공급되는지 확인하고 컨트롤러의 상태를 파악하십시오. |
Identity Mismatch—Contact Tech Support 누락된 업체 인증서—기술 지원팀에 문의 잘못된 업체 인증서—기술 지원팀에 문의 | 펌웨어 버전 34.011부터 펌웨어 업데이트 과정에서 컨트롤러가 정품이 아닌 것으로 판단될 경우, 해당 하드웨어는 영구적으로 비활성화됩니다. |
ID 불일치 - 기술 지원팀에 문의 누락된 업체 인증서—기술 지원팀에 문의 잘못된 업체 인증서—기술 지원팀에 문의 | 펌웨어 버전 34.011부터 펌웨어 업데이트 과정에서 컨트롤러가 정품이 아닌 것으로 판단될 경우, 해당 하드웨어는 영구적으로 비활성화됩니다. |
TEST | 컨트롤러가 전원 공급 테스트를 수행하고 있습니다. |
CHRG | 내장 충전 회로가 충전 중입니다. |
PASS | 전원 테스트를 성공적으로 완료했습니다. |
Saving...Do Not Remove SD Card | 컨트롤러가 SD 카드에 이미지를 저장하려고 합니다. |
SAVE | 프로젝트가 SD 카드에 저장되고 있습니다. 자세한 상태 정보는 SD 표시기를 통해 확인할 수 있습니다. SD 상태 표시기를 참조하십시오. 저장 작업이 완료될 때까지 기다리십시오.
중요:
컨트롤러가 SD 카드에 저장하고 있는 동안에는 SD 카드를 제거하지 마십시오. 저장 과정을 중단없이 완료하십시오. 저장을 중단하면 데이터 손상 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
|
LOAD | SD 카드로부터 프로젝트가 로드되고 있습니다. 자세한 상태 정보를 보려면 SD 표시기를 참조하십시오. SD 상태 표시기를 참조하십시오. 다음을 수행하기 전에 불러오기를 완료하십시오.
중요:
컨트롤러가 SD 카드로부터 로드하고 있는 동안에는 SD 카드를 제거하지 마십시오. 불러오기 과정이 중단 없이 완료되게 하십시오. 로드를 중단하면 데이터 손상 또는 손실이 발생할 수 있습니다.
|
UPDT | 전원 공급시 SD 카드로부터 펌웨어 업데이트 작업이 실행되고 있습니다. 자세한 상태 정보를 보려면 SD 표시기를 참조하십시오. SD 상태 표시기를 참조하십시오. 전원 공급시 펌웨어가 업데이트되지 않기를 원하는 경우, 컨트롤러의 Load Image 속성을 변경하십시오. |
Rev XX.xxx | 컨트롤러 펌웨어의 Major 버전 및 Minor 버전 |
Catalog Number | 컨트롤러의 카탈로그 넘버 및 시리즈입니다. |
Link Down | 이더넷 포트 연결이 없는 경우에 표시되는 메시지입니다. 작동하는 동안 메시지가 계속해서 스크롤됩니다. |
Link Disabled | 이더넷 포트 비활성화 시에 표시되는 메시지입니다. 작동하는 동안 메시지가 계속해서 스크롤됩니다. |
Link <x> crossload-redund-en | 컨트롤러는 프런트 포트 동기화를 위해 구성되고 관련 Ethernet 포트(1 또는 1/2)가 표시될 때 나타나는 메시지입니다. 작동 중에 메시지가 계속 스크롤됩니다. |
DHCP- 00:00:XX:XX:XX:XX | 컨트롤러가 DHCP에 대해 설정되어 있지만 네트워크 상에서 구성되어 있지 않은 경우에 나타나는 메시지입니다. 메시지는 컨트롤러의 MAC 주소를 보여줍니다. IP 주소가 설정되어 있지 않은 경우에 작동하는 동안 메시지가 계속해서 스크롤합니다. |
Ethernet Port Rate/Duplex State | 이더넷 포트가 연결되어 있는 경우 현재 포트 속도 및 이중 통신 방식 상태입니다. 작동하는 동안 메시지가 계속해서 스크롤됩니다. |
IP Address | 컨트롤러의 IP 주소입니다. 전원 공급시 나타나며 작동하는 동안 계속해서 스크롤됩니다. IP 주소가 아직 설정되어 있지 않은 경우, MAC 주소가 나타납니다. |
Duplicate IP - 00:00:XX:XX:XX:XX | 컨트롤러가 네트워크 상에서 컨트롤러 이더넷 포트와 동일한 IP 주소를 가진 장치를 감지한 경우에 나타나는 메시지입니다. 이 메시지는 중복 IP 주소를 가진 장비의 MAC 주소를 보여줍니다. 작동하는 동안 메시지가 계속해서 스크롤됩니다. |
No Project | 컨트롤러에 로드된 프로젝트가 없습니다. 프로젝트를 불러오려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
|
Project Name | 컨트롤러에 로드된 프로젝트의 이름입니다. |
BUSY | 컨트롤러와 연결되어 있는 I/O 모듈에 전원이 완전히 공급되지 않았습니다. 전원 공급과 I/O 모듈 자가 테스트가 완료되도록 기다리십시오. |
Corrupt Certificate Received | 펌웨어와 관련된 보안 인증서가 손상되었습니다. rok.auto/support를 방문하여 업데이트하려는 펌웨어 버전을 다운로드하십시오. 기존에 설치한 펌웨어 버전을 기술 지원 웹 사이트에 업로드된 펌웨어 버전으로 교체하십시오. |
Corrupt Image Received | 펌웨어 파일이 손상되었습니다. rok.auto/support를 방문하여 업데이트하려는 펌웨어 버전을 다운로드하십시오. 기존에 설치한 펌웨어 버전을 기술 지원 웹 사이트에 업로드된 펌웨어 버전으로 교체하십시오. |
Backup Energy HW Failure - Save Project | 내장 저장 회로의 오류가 발생했으며, 전원 차단시 컨트롤러가 프로그램을 저장할 수 없습니다. 이 메시지가 표시되면, 먼저 프로그램을 SD 카드에 저장하고, 전원을 제거한 후에 컨트롤러를 교체하십시오. |
Backup Energy Low - Save Project | 전원 차단시 컨트롤러가 프로그램에 저장할 수 있는 충분한 전원이 내장 저장 회로에 없습니다. 이 메시지가 표시되면, 먼저 프로그램을 SD 카드에 저장하고, 전원을 제거한 후에 컨트롤러를 교체하십시오. |
Flash in Progress | ControlFLASH Plus® , ControlFLASH™ 또는 AutoFlash 소프트웨어를 통한 펌웨어 업데이트가 진행 중입니다. 펌웨어 업데이트가 중단 없이 완료되게 하십시오. |
Firmware Installation Required | 컨트롤러가 부트 펌웨어(버전 1. xxx )를 사용 중이기 때문에 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
SD Card Locked | 잠겨 있는 SD 카드가 설치되어 있습니다. |
SD Card Unprotected | 컨트롤러 SD 카드가 보호 해제되어 원격 읽기/쓰기 작업이 가능합니다. |
Download in Progress | 현재 다운로드가 진행 중입니다. |
Aborting Download | 현재 다운로드가 취소 중입니다. 사용자가 취소했거나 다운로드가 실패했거나 연결이 끊어졌기 때문일 수 있습니다. 완료되면 No Project(프로젝트 없음) 상태 메시지가 표시됩니다. |
의견을 작성 부탁드립니다.