메모리 카드에 프로젝트를 저장하고 불러오기

안전 컨트롤러는 메모리 카드를 사용하여 펌웨어 업데이트와 사용자 프로그램 저장 및 검색을 지원합니다.
GuardLogix®
시스템에서는 기본 컨트롤러만 메모리 카드를 사용합니다.
안전 관련 프로젝트를 메모리 카드에 저장할 때는 Load 모드로 원격 프로그래밍을 선택하도록 권장합니다. Load 모드는 프로젝트가 로드된 후 컨트롤러가 들어가는 모드를 지정합니다. 시스템 작동 전에 컨트롤러를 시작하려면 작업자의 개입이 필요합니다.
메모리 카드에서 데이터를 불러오려면 다음 조건을 충족해야 합니다.
  • 메모리 카드에 저장된 프로젝트에서 지정한 컨트롤러 유형이 사용자의 컨트롤러 유형과 일치하는 경우
  • 메모리 카드에 있는 프로젝트의 주요 및 부차적 버전이 컨트롤러의 주요 및 부차적 버전과 일치하는 경우
    중요: 버전 불일치는 사용자가 시작하는 로드만 방지하도록 지원합니다. 컨트롤러 실행 부하는 컨트롤러의 펌웨어를 메모리 카드의 내용으로 덮어씁니다.
  • 컨트롤러가 Run 모드가 아닌 경우.
보안 잠금이 적용된 컨트롤러에 프로젝트를 로드하려면 메모리 카드에 저장된 프로젝트의 보안 서명이 컨트롤러에 있는 프로젝트의 보안 서명과 일치하는 경우에만 가능합니다. 서명이 일치하지 않거나 보안 서명 없이 컨트롤러가 안전 잠금 상태인 경우, 메모리 카드를 통해 컨트롤러를 업데이트하려고 시도하기 전에 먼저 컨트롤러의 잠금을 해제해야 합니다.
중요: 컨트롤러의 잠금을 해제하고 메모리 카드에서 데이터를 불러오면, 불러오기가 완료된 후 안전 잠금 상태, 패스워드 및 안전 서명이 메모리 카드에 저장된 값으로 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal