장비 차단
다음 조건에서는 모듈 속성 대화상자에서 안전 I/O 장비
또는 Producer 컨트롤러를
금지하거나 금지 해제할 수 없습니다.- 애플리케이션 프로그램이 안전 잠금 상태인 경우
- 안전 서명이 있는 경우
모듈을 금지하는 방법은 다음과 같습니다.
- 장비를 선택한 다음, Properties를 선택합니다.
- 탐색 창에서, Connection을 선택합니다.
- Connection 보기에서 Inhibit Module을 선택하고 Apply를 클릭합니다.Inhibit Module 확인란이 선택된 경우 장비가 금지됩니다. 통신 장비가 차단되면 모든 다운스트림 장비도 함께 차단됩니다.

안전 서명 또는 안전 잠금 상태에 상관없이 일부 I/O 제품은 표준 태스크에서 SSV를 프로그램으로 금지 및 금지 해제할 수 있습니다.
- 클래스 이름: 모듈
- 속성 이름: 모드
- 소스: 금지 = 4, 금지 해제 = 0
의견을 작성 부탁드립니다.