데이터 강제 적용

CONNECTION_STATUS를 비롯하여 I/O 또는 Produced/Consumed 안전 태그에 포함된 모든 데이터는 프로젝트가 안전 잠금 해제 상태이고 안전 서명이 없을 때 강제 적용할 수 있습니다.
프로젝트가 안전 잠금 해제 상태이고 안전 서명이 없는 동안 I/O 태그에 포함된 모든 데이터를 강제로 지정할 수 있습니다.
그러나 모든 안전 태그에서 강제 적용을 제거해야만(비활성화만으로는 안 됨) 안전 프로젝트를 안전 잠금 상태로 설정하거나 안전 서명을 생성할 수 있습니다. 프로젝트가 안전 잠금 상태이거나 안전 서명이 있는 경우에는 안전 태그를 강제 적용할 수 없습니다.
팁: 안전 잠금 또는 안전 잠금 해제 상태에 상관없이 표준 태그에서 강제 적용을 설치 및 해제할 수 있습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal