Logix 시스템 반응 시간

다음 섹션에서는 Logix 시스템 반응 시간을 계산하는 방법에 대해 설명합니다.

간단한 입력-로직-출력 체인

이 항목에서는 간단한 입력-로직-출력 체인의 Logix 시스템 반응 시간에 대해 설명합니다.
최악의 경우 반응 시간
최악의 경우 반응 시간
간단한 입력-로직-출력 체인의 Logix 시스템 반응 시간은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.
항목
설명
A
안전 입력 장비 반응 시간(+ 입력 지연 시간, 해당 시)
B
안전 입력 연결 반응 시간 제한 Logix Designer 애플리케이션의 Module Properties 대화 상자에서 읽어오는 이 값은 안전 입력 장치 연결 RPI의 배수입니다.
C
컨트롤러 반응 시간. 안전 태스크 반응 시간을 참조하십시오.
D
안전 출력 연결 반응 시간 제한. Logix Designer의 Module Properties 대화상자에서 읽습니다. 이 값은 안전 태스크 기간의 배수입니다.
E
안전 출력 장비 반응 시간

Produced/Consumed 안전 태그를 사용하는 로직 체인

이 섹션에서는 컨트롤러 A 로직에서 컨트롤러 B 로직을 거쳐 출력 체인에 이르는 모든 입력에 대한 Logix 시스템의 반응 시간을 설명합니다.
Produced/Consumed 안전 태그의 반응 시간
Produced/Consumed 안전 태그의 반응 시간
입력-컨트롤러 A 로직-컨트롤러 B 로직-출력 체인의 Logix 시스템 반응 시간은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.
항목
설명
A
안전 입력 장비 반응 시간 (+ 입력 지연 시간, 해당 시)
B
안전 입력 연결 반응 시간 제한
C
컨트롤러 A의 안전 태스크 기간 + 안전 태스크 감시 시간
D
Produced/Consumed 안전 연결 반응 시간 제한
E
컨트롤러 B의 안전 태스크 기간 + 안전 태스크 감시 시간
F
안전 출력 연결 반응 시간 제한
G
안전 출력 장비 반응 시간
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal