교체 안전 I/O에 연결
교체 안전 I/O에 연결하는 과정은 다음을 포함한 다양한 요소에 따라 달라집니다.
- Node address
- Electronic Keying 호환성
- I/O 모듈 구성이 비어있는 상태(초기 설정)인지 또는 이전에 구성된 상태인지 여부
- 안전 컨트롤러의 자동 구성 설정
주목 :
장치 교체 또는 기능 테스트 중 해당 장치의 어느 부분도 시스템 안전에 영향을 주지 않아야 합니다.
Electronic Keying 구성은 안전 I/O 모듈을 교체하는 프로세스에 영향을 미칩니다. 다음 각 Electronic Keying 옵션의 의미를 신중하게 고려하십시오.
Keying 설정 | 설명 | I/O 배치 고려사항 |
|---|---|---|
Compatible Module | 설치된 장치가 프로젝트에 정의된 장치를 에뮬레이션할 수 있는 경우, 설치된 장치가 그 정의된 장치의 키를 수용할 수 있도록 해줍니다. Compatible Module을 사용하면 일반적으로 특정 장치를 다음 특성을 가진 다른 장치로 교체할 수 있게 됩니다.
| 안전 서명을 유지하려면 교체 모듈이 Compatible Module 요건을 충족해야 합니다. |
Disable Keying | 장치와 통신을 시도할 때 Keying 속성을 고려하지 않음을 나타냅니다. Disable Keying을 사용하면 장치에서 지정된 유형 이외의 장치와 통신을 할 수 있습니다. 주의: Disable Keying을 사용할 때는 주의하십시오. 잘못된 사용으로 신체적 상해 또는 사망, 재산 손해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다.키잉 비활성화는 사용하지 않는 것이 좋습니다 . Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다. | 대부분의 안전 장비에는 Disable Keying 옵션이 없습니다. Disabled Keying은 안전 애플리케이션에 권장되지 않습니다. |
Exact Match | 모든 Keying 속성이 일치해야만 통신이 설정될 수 있음을 나타냅니다. 속성이 정확히 일치하지 않는 경우, 장치와 통신이 되지 않습니다. |
|
안전 컨트롤러는 자동 설정을 통해 온라인 사용자 상호 작용 없이 교체 안전 I/O와 연결을 설정할 수 있습니다. 컨트롤러 안전 서명이 없는 경우 자동 설정이 활성화됩니다. 안전 서명이 없는 자동 설정을 허용하면 SIL 등급 기능에서 안전 컨트롤러를 사용하지 않을 때 시운전 및 유지보수 작업이 용이해집니다. I/O 교체 후에는 SIL 정격 기능을 사용하기 전에 올바른 작동을 확인해야 합니다.
Controller Properties 대화상자의 Safety 탭에서 I/O 장치 교체를 위한 두 가지 옵션이 제공됩니다.
- Only Allow Automatic Configuration When No Safety Signature Exists: 장치 교체 및 기능 테스트 중에 SIL 2 또는 SIL 3 동작을 유지하기 위해 CIP 안전 시스템의 일부에 의존하는 경우 이 옵션을 선택하십시오.
- Always Allow Automatic Configuration: 장치 교체 및 기능 테스트 중에 SIL 2 또는 SIL 3 동작을 유지하기 위해 전체 라우팅 가능한 CIP 안전 시스템에 의존하지 않는 경우 이 옵션을 선택하십시오.
자동 구성 설정을 선택하려면 안전 네트워크 토폴로지와 I/O 교체 중 안전 시스템의 사용 목적을 이해해야 합니다.
안전 I/O 교체 옵션

Only Allow Automatic Configuration When No Safety Signature Exists
이 옵션은 안전 작업에 안전 서명이 없고 교체 장치가 안전 네트워크 번호가 없는 초기 상태인 경우 안전 장비를 구성하도록 안전 컨트롤러에 지시합니다.
컨트롤러에 안전 서명이 있는 경우, 다음 조건이 모두 충족되면 안전 컨트롤러는 교체 안전 I/O 장치를 자동으로 설정합니다.
- 장비에 이미 올바른 안전 네트워크 번호가 있을 경우
- 장비 전자 키잉(Keying)이 올바를 경우
- 노드 또는 IP 주소가 올바를 경우
컨트롤러 안전 서명이 존재할 때 적절한 SNN(안전 네트워크 번호)을 설정하려면 수동으로 올바른 SNN을 다운로드해야 합니다.
- 안전 컨트롤러에 온라인으로 접속하세요.
- Module Properties 대화상자를 여십시오.
- General 탭에서 안전 네트워크 번호 옆에 있는 Browse(...)를 클릭합니다.
- Set을 클릭해서 SNN을 모듈에 수동으로 기록합니다.
- 올바른 장치에서 네트워크 상태(NS) 표시기가 적색/녹색으로 번갈아 점등되는지 확인하십시오.
- 확인 대화상자에서 Yes를 클릭하여 SNN을 설정하고 교체 장치를 수락하십시오.
- 회사에서 지정한 절차에 따라 교체된 I/O 장치 및 시스템의 기능 테스트를 수행하십시오.
자세한 내용은 컨트롤러 사용자 매뉴얼의 안전 I/O 장치 교체 절차를 참조하십시오.
Always Allow Automatic Configuration
컨트롤러는 장치가 초기 상태인 경우 교체용 안전 I/O 장치를 자동으로 설정하려고 시도합니다. 교체 안전 장비에 안전 네트워크 번호가 없고 노드 번호와 I/O 장비 Keying이 컨트롤러의 구성과 일치하는 경우.
주목 :
장비의 교체 및 기능 테스트 중에 SIL 2 또는 SIL 3 동작을 유지하기 위해 전체 라우팅 가능 안전 제어 시스템에 의존하지 않는 경우에만 Always Allow Automatic Configuration 옵션을 선택하십시오. 라우팅 가능 안전 제어 시스템에는 컨트롤러에 의해 개방된 안전 연결이 있는 장비가 포함됩니다.
안전 제어 시스템의 다른 부분이 SIL 2 또는 SIL 3 유지에 사용되는 경우, Always Allow Automatic Configuration 옵션이 선택되어 있지 않은지 확인하십시오.
사용자는 장비 교체 중에 적절한 안전 기능을 유지하도록 프로세스를 실행할 책임이 있습니다.
주목 :
Always Allow Automatic Configuration 옵션이 선택된 경우에 안전 네트워크의 초기 설정 상태에 장치를 배치하려면, 컨트롤러 사용자 매뉴얼의 장치 교체 절차를 따르십시오.
자동 설정 사용 사례
특정 자동 구성 설정을 사용하는 경우에 대한 다음 사례를 고려하십시오.
Only Allow Automatic Configuration When No Safety Signature Exists | Always Allow Automatic Configuration |
|---|---|
|
|
의견을 작성 부탁드립니다.