리모트 I/O에 연결

리모트 I/O는 로컬 섀시에 있지 않고 통신 네트워크를 통해 컨트롤러에 연결된 I/O 모듈을 말합니다. 컨트롤러에서 멀리 떨어져 있는 여러 가지 I/O 모듈 제품군이 있습니다.
  • 5069-AEN2TR 또는 유사한 어댑터를 사용하는 원격 뱅크의
    Compact 5000® I/O
    모듈
  • 네트워크 브릿지 모듈을 통한 리모트 섀시의 1756 I/O
  • 5034
    PointMax®
    I/O 또는 5094
    FLEX 5000®
    I/O와 같은 분산 I/O 제품군
  • ArmorBlock®
    I/O와 같은
    On-Machine™
    I/O 제품군
컨트롤러는 다음 네트워크를 통해 리모트 I/O 사용을 지원합니다.
  • EtherNet/IP™
  • ControlNet®
  • DeviceNet®
  • Universal Remote I/O
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal