로컬 I/O에 연결

어떤 ControlLogix 섀시를 선택하느냐에 따라 사용 가능한 로컬 I/O 모듈 수가 결정됩니다. 구성 요구사항에 맞도록 여러 ControlLogix 섀시 크기를 사용할 수 있습니다.
ControlLogix, ControlLogix-XT 및 ControlLogix-ZXT 섀시 및 슬롯
섀시
슬롯
1756-A4
4
1756-A7, 1756-A7XT, 1756-A7ZXT
7
1756-A10, 1756-A10XT, 1756-A10ZXT
10
1756-A13
13
1756-A17
17
섀시에 빈 슬롯이 있으면 1756-N2 또는 1756-N2XT 슬롯 필러 모듈을 사용할 수 있습니다.
컨트롤러의 백플레인에 I/O 모듈을 추가합니다. 로컬 섀시에 I/O 모듈을 추가하는 방법에는 2가지가 있습니다.
  • 모듈 검색
  • 새 모듈 추가
일부 안전 I/O 장비는 표준 및 안전 데이터를 지원합니다. 장비 정의 설정은 사용 가능한 데이터를 정의합니다.
컨트롤러 프로젝트의 I/O 구성에 I/O를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 해당 I/O 장치의 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal