스타 토폴로지
스타 네트워크 토폴로지는 이더넷 스위치를 통해 서로 연결되는 복수의 장치를 가진 기존
EtherNet/IP™
네트워크입니다. 컨트롤러가 스타 네트워크 토폴로지에 연결되면 리니어/DLR 또는 Dual-IP 모드에서 작동할 수 있습니다.컨트롤러가 Dual-IP 모드에서 작동할 경우 Ethernet 포트는 고유한 IP 설정을 갖고 서로 다른 서브넷에 연결되어야 합니다.
Star 네트워크 토폴로지
의견을 작성 부탁드립니다.