EtherNet/IP 네트워크의 노드
제어 시스템 구성 시에 프로젝트의 I/O 구성 트리에 포함된
EtherNet/IP™
노드의 개수를 확인해야 합니다.이더넷 노드의 최대 수

노드 개수에 포함된 장치
I/O 설정 섹션에 추가하는
EtherNet/IP™
장치는 컨트롤러 노드 제한 수에 카운트됩니다. 다음은 카운트되어야 하는 장치의 예제입니다.- 리모트 통신 어댑터
- 원격 컨트롤러
- EtherNet/IP 포트가 내장된 장비
- 로컬 섀시의 통신 모듈이 노드로 간주되지 않더라도, 로컬 섀시의 통신 모듈 아래의 I/O 트리에 추가된EtherNet/IP™장비
- I/O 트리에 추가된 HMI 장비
- EtherNet/IP™네트워크에 직접 연결되어 있는 제3자 장치
노드 개수에서 제외된 장치
컨트롤러의
EtherNet/IP™
노드 제한을 고려 시에, EtherNet/IP™
네트워크에는 있지만 프로젝트의 I/O 구성 섹션에는 추가되지 않는 이더넷 장비는 포함하지 마십시오.프로젝트에서 I/O 구성 섹션에 추가되지 않아 총 노드 개수에 포함되지 않는 장치는 다음과 같습니다.
- 컴퓨터
- 로컬 섀시의 통신 모듈
- I/O 설정 섹션에 추가되지 않은 HMI
- MSG 지침 대상 장치
- 컨트롤러가 소켓 인터페이스를 통해 통신하는 표준 이더넷 장치
다음 예제는 I/O 트리에 있는 5개의 노드를 보여줍니다.
이더넷 노드 예

항목 | 설명 |
|---|---|
A | 노드가 아닙니다. 모듈이 로컬 섀시에 있습니다. |
B | 노드 |
의견을 작성 부탁드립니다.