DLR 토폴로지
DLR(Device Level Ring)은 ODVA에서 정의한 EtherNet/IP™ 프로토콜입니다. DLR은 링 기반 네트워크에서 단일 폴트를 감지, 관리 및 복구할 수 있는 수단을 제공합니다.
DLR 네트워크에는 다음 유형의 링 노드가 포함됩니다.
노드 | 설명 |
|---|---|
링 슈퍼바이저 | 링 슈퍼바이저의 기능은 다음과 같습니다.
DLR 네트워크에서는 1개 이상의 노드를 링 슈퍼바이저로 설정해야 합니다. 기본적으로 수퍼바이저 기능은 수퍼바이저 지원 장치에서 비활성화되어 있습니다. |
링 참여자 | 링 참여자는 다음 기능을 제공합니다.
DLR 네트워크에서 폴트가 발생하면 링 참여자가 자체적으로 재구성되고 네트워크 토폴로지를 다시 인식합니다. |
이중화 게이트웨이(선택 사항) | 이중화 게이트웨이는 DLR 네트워크에 연결되어 있는 동시에 나머지 네트워크를 통해 서로 연결된 다수의 스위치입니다. 이중화 게이트웨이는 DLR 네트워크 장애 대응력을 나머지 네트워크에 제공합니다. |
펌웨어 기능에 따라 장치와 스위치 모두 DLR 네트워크에서 수퍼바이저 또는 링 노드로 작동할 수 있습니다. 스위치와 같은 일부 장치만 이중화 게이트웨이로 작동할 수 있습니다.
DLR에 대해 자세히 알아보려면 EtherNet/IP Device Level Ring 애플리케이션 기술서(ENET-AT007)를 참조하십시오.
DLR 네트워크 토폴로지 예
의견을 작성 부탁드립니다.