Peer-to-peer 안전 통신
안전 기능이 활성화된 컨트롤러 간의 Peer-to-peer 안전 통신은
EtherNet/IP™
네트워크 또는 ControlLogix®
백플레인을 통해 가능합니다. 컨트롤러는 내장 Ethernet 포트 또는 EtherNet/IP™
브리지를 통해 EtherNet/IP™
네트워크에서 안전 I/O 장치와 안전 데이터를 제어하고 교환할 수 있습니다.
중요:
펌웨어 버전이 28 이전인 원격
GuardLogix®
또는 Compact GuardLogix®
컨트롤러는 GuardLogix®
5580 또는 Compact GuardLogix®
5380 컨트롤러에서 데이터를 가져올 수 없습니다. 구형 Consumer 컨트롤러는 최소한 펌웨어 버전 28로 업데이트되거나, GuardLogix®
5580 컨트롤러와 동일한 섀시에 있는 별도의 전용 EtherNet/IP™
모듈을 사용하여 Logix 백플레인을 통해 브리지하는 Produced/Consumed 태그에 대한 연결을 설정해야 합니다. Knowledgebase 자료 을 참조하십시오.EtherNet/IP 네트워크를 통한 Peer-to-peer 통신
팁:

동일 섀시 내의 두 안전 기능 지원 컨트롤러 또는 I/O 모듈 간 Peer-to-peer 안전 통신도 백플레인을 통해 가능합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.