안전 애플리케이션 요구사항
IEC 61508에 따라 사용자는 시스템에 사용되는 장비에 대해 다양한 검증 테스트를 수행해야 합니다. 검증 테스트는 사용자가 정의한 시간에 수행됩니다. 예를 들어, 성능 검증은 1년에 한 번, 15년에 한 번 또는 적절한 기간에 따라 실시할 수 있습니다. 컨트롤러의 사용 수명은 20년이며, 성능 검증 테스트는 필요하지 않습니다. 안전 I/O 장치, 센서 및 액추에이터와 같은 시스템의 다른 구성요소의 사용 수명은 다를 수 있습니다.
중요:
특정 애플리케이션에 따라 검증 테스트 간격의 기간이 결정됩니다.
컨트롤러 사양 및 인증
제품의 사양 및 기관 인증은 다음을 참조하십시오.
시스템 반응 시간
시스템 반응 시간은 시스템 관련 이벤트가 시스템에 입력되거나 시스템 내부 폴트로 발생한 시간부터 시스템이 안전 상태로 전환될 때까지의 최대 시간입니다.
이러한 최악의 시나리오 정의에는 비동기 통신의 영향과 시스템 내의 여러 잠재적 폴트가 포함됩니다.
고수요 애플리케이션의 경우, 시스템 반응 시간에는 안전 기능 뮤팅 시간이 포함됩니다.
일반적으로 실제 반응 시간은 더 빠릅니다.시스템 반응 시간
각 반응 시간은 프로그램에 사용되는 지침 및 I/O 장비의 형식과 같은 다양한 요소에 따라 다릅니다.
반응 시간 계산에 대한 자세한 내용은 반응 시간을 참조하십시오.
장비 에러가 발생한 경우의 연락처 정보
장비에서 고장이 발생하는 경우 로크웰 오토메이션 기술 지원팀 rok.auto/knowledgebase에 문의하십시오.
가까운 로크웰 오토메이션 영업 사무소나 Allen-Bradley 대리점에서 다음 작업을 시작할 수도 있습니다.
- 해당 제품 카탈로그 넘버에 대한 고장 기록을 남기고 고장 발생 내역을 보존할 수 있도록 장비를 저희에게 반송해 주십시오.
- 고장 원인을 파악하기 위해 고장 분석을 요청하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.