컨트롤러 시스템 체크리스트
✔ | 시스템 요구 사항 |
|---|---|
https://rok.auto/certifications에 명시된 바와 같이 SIL 레벨에 인증된 구성요소만 해당 펌웨어 릴리스와 함께 사용하고 있습니까? | |
각 안전 기능에 대한 시스템의 안전 응답 시간을 계산했습니까? | |
시스템의 응답 시간에 사용자 정의 안전 태스크 프로그램 감시(소프트웨어 감시) 시간과 안전 태스크 속도/시간이 모두 포함됩니까? | |
시스템 응답 시간이 프로세스 안전 시간과 비교할 때 적절합니까? | |
각 안전 기능에 대해 확률(PFD/PFH) 값이 계산되었습니까? | |
해당 프로젝트 검증 테스트를 모두 수행했습니까? | |
필요한 경우, 안전에 중요한 데이터를 초기화하기 위한 사전 스캔 루틴을 생성했습니까? | |
시스템에서 폴트를 처리하는 방법을 결정했습니까? | |
안전 시스템 내 각 네트워크에는 고유한 안전 네트워크 번호가 부여되어 있습니까? | |
각 안전 장치가 올바른 안전 네트워크 번호로 설정되어 있습니까? | |
안전 서명을 생성했습니까? | |
나중에 비교할 수 있도록 안전 서명을 업로드하고 기록했습니까? | |
다운로드한 후 컨트롤러의 안전 서명이 기록된 안전 서명과 일치하는지 확인했습니까? | |
온라인 수정 시, 시스템의 안전 무결성을 유지하기 위한 대체 메커니즘이 있습니까? | |
SIL 입력 및 출력 사용을 위한 체크리스트를 고려해 보셨습니까? | |
프로세스 안전 시간의 안전 기능 뮤팅 시간을 고려했습니까? |
의견을 작성 부탁드립니다.