장치 정의
이 섹션에서는 Device Definition 대화상자에서 선택한 특정 설정에 대한 정의를 보여줍니다.
장치의 정의를 변경하려면 Overview 보기에서 장치 정의를 선택하십시오.
Device Definition - Overview 보기
Device Definition 대화상자의 Overview 보기를 사용해서 장치를 정의하거나 장치 정의를 변경하십시오.
Device Definition - Overview 보기 예

Overview에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Device Type | 장치 카탈로그 넘버와 유형을 표시합니다. | 장비별로 다름 |
Name | IEC 61131 준수 장비 이름을 입력하십시오. 이 필드에 잘못된 문자가 입력되거나 이름이 40자를 초과하는 경우 소프트웨어는 해당 문자를 무시합니다. | 모든 유효한 값 |
Description | 장치의 설명을 입력하십시오. | 모든 유효한 값 |
Slot | 장치가 있는 슬롯 번호를 지정하십시오. 플랫폼에 따라 1과 최대 I/O 장비 수 사이의 슬롯만 유효합니다. 장치가 생성되면 슬롯 번호는 기본적으로 첫 번째 사용 가능한 슬롯 위치로 설정됩니다. 컨트롤러가 더 작은 최대 I/O 카운트를 지원하는 값으로 변경되면 현재 슬롯 값이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. | 1~32 |
Series | 장치의 시리즈를 지정합니다. | 장비별로 다름 |
Revision | 장치의 메이저 및 마이너 개정을 지정합니다. 마이너 개정의 유효 범위는 1~255입니다. | 장비별로 다름 |
Electronic Keying | 장치에 사용되는 Electronic Keying을 정의합니다. Electronic Keying은 프로젝트에 정의되어 있는 장치를 설치된 장치와 비교합니다. Keying이 실패한 경우 폴트가 발생합니다.
주목 :
Disable Keying 사용 시 주의하십시오. 잘못된 사용으로 신체적 상해 또는 사망, 재산 손해 또는 경제적 손실이 발생할 수 있습니다. Disable Keying은 사용하지 않는 것이 좋습니다. Disable Keying을 사용하는 경우, 사용자는 사용 중인 장치가 애플리케이션의 기능적 요건을 충족하는지 이해해야 할 전적인 책임을 집니다. Electronic Keying에 대한 자세한 정보는 Logix 5000 제어 시스템 애플리케이션의 Electronic Keying 기술서(Publication LOGIX-AT001)를 참조하십시오. |
|
Connection | 장치와 컨트롤러 간에 전송되는 데이터 유형을 지정합니다. 수신 전용 선택의 경우, 컨트롤러가 장치에 구성이나 출력 데이터를 전송하지 않고도 컨트롤러와 장치가 통신을 설정합니다. 완전한 입력 데이터 연결이 설정되지만 소유자 컨트롤러와 장치 사이의 연결에 따라 달라집니다. |
|
Encoder Type | 모듈이 작동하는 엔코더의 타입을 지정합니다. |
|
Device Definition – Define Counter 보기
Define Counter 보기를 사용하여 Encoder Type이 HSC로 설정된 경우 카운터 파라미터를 정의합니다.
Device Definition – Definition Counter 보기 예

Define Counter에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Mode | 카운터가 작동하는 모드를 정의합니다. |
|
Invert Input A | Input A의 반전 여부를 결정합니다. 이 파라미터는 카운터 모드가 Count/External Direction, Count/Internal Direction 또는 Up/Down Pulses로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
|
Invert Input B | Input B의 반전 여부를 결정합니다. 이 파라미터는 카운터 모드가 Count/External Direction, Count/Internal Direction 또는 Up/Down Pulses로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
|
Invert Input A, B | Input AB의 반전 여부를 결정합니다. 이 파라미터는 카운터 모드가 Quadrature X1, Quadrature X2 또는 Quadrature X4로 설정된 경우에만 사용 가능합니다. |
|
Input Z Function | Input Z의 기능을 정의합니다. 각 카운터 기능(Reset, Store, Load, Hold)은 하나의 입력에 의하여만 트리거될 수 있습니다. 예를 들어, Input Z Function을 "Reset, Hold"로 선택한 경우, "Reset" 및 "Hold"를 포함하는 옵션은 Input00 Function에 대해 선택할 수 없습니다. Input Z Function에 대한 옵션을 선택하는 경우, Input00 Function은 자동으로 Not Used로 설정됩니다. |
|
Invert Input Z | Input Z의 반전 여부를 결정합니다. |
|
Input00 Function | Input00의 기능을 정의합니다. 각 카운터 기능(Reset, Store, Load, Hold)은 하나의 입력에 의하여만 트리거될 수 있습니다. 예를 들어, Input Z Function을 "Reset, Hold"로 선택한 경우, "Reset" 및 "Hold"를 포함하는 옵션은 Input00 Function에 대해 선택할 수 없습니다. Input Z Function에 대한 옵션을 선택하는 경우, Input00 Function은 자동으로 Not Used로 설정됩니다. |
|
Invert Input00 | Input00의 반전 여부를 결정합니다. |
|
Device Definition – Define Counter 보기(Listen Only)
Encoder Type이 HSC로 설정되고 Connection이 Listen Only Data로 설정된 경우 Define Counter를 사용하여 카운터 파라미터를 정의합니다.
Device Definition – Define Counter 보기(Listen Only) 예

Define Counter(Listen Only)에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Input00 is used for Reset, Store, Load, or Hold | 카운터 기능을 트리거하기 위해 Input00을 사용할 것인지 여부를 결정합니다. |
|
Device Definition – Define SSI 보기
Encoder Type이 SSI로 설정된 경우 Define SSI를 사용하여 SSI 파라미터를 정의합니다.
Device Definition – Definition SSI 보기 예

Define SSI에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 | Store 기능이 Input00을 사용하여 트리거되는지 여부를 정의합니다. |
|
Invert Input00 | 표시된 입력을 반전할 것인지 여부를 정의합니다. |
|
Device Definition – Define SSI 보기(Listen Only)
Encoder Type이 SSI로 설정되고 Connection이 Listen Only Data로 설정된 경우 Define SSI 보기를 사용하여 SSI 파라미터를 정의합니다.
Device Definition – Define SSI 보기(Listen Only) 예

Define SSI(Listen Only)에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Enable Store via Input00 | Store 기능이 Input00을 사용하여 트리거되는지 여부를 정의합니다. |
|
Device Definition – Define Windows 보기
Define Windows 보기를 사용하여 Windows 파라미터를 정의합니다.
이 보기는 연결이 Listen Only 데이터로 설정된 경우에 사용할 수 없습니다.
Device Definition – Definition Windows 예

Define Windows에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Window | 이 설정이 적용되는 창 | 0~3 |
Mode | 창이 작동할 카운터 또는 SSI 변수를 정의합니다. | HSC 모드 옵션:
SSI 모드 옵션:
|
Device Definition – Output Assignments 보기
Output Assignments 보기를 사용하여 출력의 작동 모드를 정의합니다.
Device Definition – Output Assignments 보기 예

Output Assignments에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Output | 이 설정이 적용되는 출력 대상. | 0~1 |
Selected Mode | 출력이 작동하는 모드를 정의합니다. |
|
Device Definition – Events 보기
Events 보기를 사용하여 Events 파라미터를 정의합니다.
이 보기는 연결이 Data 또는 Listen Only Data로 설정된 경우에 사용할 수 없습니다.
Device Definition – Events 보기 예

Events에는 다음 파라미터가 포함됩니다.
파라미터 | 정의 | 사용 가능한 선택 사항 |
|---|---|---|
Eventxx – User Defined Data x | 사용자 정의 데이터 인스턴스를 모듈의 이벤트와 연결합니다. 각 이벤트에 대해 3개의 인스턴스를 선택할 수 있습니다. | Encoder Type이 HSC로 설정된 경우:
Encoder Type이 SSI로 설정된 경우:
|
의견을 작성 부탁드립니다.