Events 보기

Events 보기는 모든 이벤트에 대한 설정 값의 개요를 보여줍니다. 프로젝트가 온라인 상태일 때만 특정 작업을 수행할 수 있습니다.
이 보기는 Device 정의에서 "Data with Events" 연결 유형을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. 장치 정의에 나온 내용을 참조하십시오.
중요:
Events 보기에서는 이벤트를 설정할 수 없습니다. 이 창에 표시된 파라미터는 읽기 전용입니다.
이벤트를 설정하려면 Event Output(이벤트 출력) 태그를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 이벤트 출력 태그 정의을 참조하십시오.
Events 보기 예
Events 보기에는 다음과 같은 파라미터가 포함됩니다.
파라미터
설명
멤버 이름
Event
이 설정이 적용되는 이벤트 번호입니다.
Enable Event
해당 이벤트 트리거가 활성 상태인지 여부를 표시합니다. 이벤트는 조건이 이벤트 정의와 일치할 때 트리거됩니다.
EO.Eventxx.En
  • 0 = 이벤트 트리거 정의가 활성화되지 않은 상태이며, 상태가 정의와 일치할 때 이벤트가 트리거되지 않음
  • 1 = 이벤트 트리거 정의가 활성화된 상태이며, 상태가 정의와 일치할 때 이벤트가 트리거됨
Latch Event
확인될 때까지 이벤트가 래치되는지 여부를 표시합니다.
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 이벤트가 래칭되지 않음 새 이벤트가 이전 이벤트를 덮어씁니다.
  • 1 = 이벤트가 래칭됨 확인될 때까지 이벤트가 래치됩니다. 현재 이벤트가 확인될 때까지 새 이벤트는 보고되지 않습니다. 최대 4개의 새로운 이벤트가 메모리 버퍼에 저장됩니다. 메모리 버퍼가 가득 차면 추가 이벤트가 손실됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal