검색
PointMax I/O 모듈 상세 정보
어댑터 설정
EtherNet/IP 어댑터를 설치하고 IP 주소를 설정한 후에는 어댑터를 컨트롤러 프로젝트에 추가해야 합니다. 모듈에서 Speed and Duplex 파라미터를 설정하려면 프로젝트가 온라인 상태여야 합니다.
중요:
Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 버전 38 이상을 사용해야 합니다.
5034-AENTR 및 5034-AENTRXT 세부 정보
프로젝트에 어댑터 추가
이더넷 포트 설정 구성
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal