Lock 명령
사용권 소스 보호에 의해 보호되는 Add-On 명령어나 루틴을 잠그려면 Lock 명령을 선택합니다. 잠긴 구성 요소는 프로젝트를 열거나 구성 요소를 사용하기 위해 소스 사용권이 필요하지 않습니다. 잠김 구성 요소는 보안 분산을 보장합니다. 잠긴 구성 요소를 보거나 편집하려면 권한 있는 사용자가 구성 요소 잠금을 해제해야 합니다.
팁:
구성 요소를 잠그거나 잠금을 해제하려면 소스 사용권이 Logix Designer 응용 프로그램이 실행 중인 컴퓨터에 연결된 CmStick에 있어야 하며, 이 사용권에는 보기 권한이 있어야 합니다. CompactLogix 5380 및 ControlLogix 5580 컨트롤러에서 사용권 보호된 구성 요소가 포함된 프로젝트를 열거나, 가져오거나, 업로드하거나, 다운로드할 때 소스 사용권이 필요하지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.