검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
소스 보호
소스 보호는 장비 단계(Equipment Phase) 상태 루틴(Routine) 및 Add-On 명령어를 비롯한 프로젝트 구성 요소를 무단으로 편집하거나 볼 수 없도록 하는 보안 기능입니다.
프로젝트 구성 요소를 보거나 편집하는 사용자의 기능을 제한하려면 소스 보호를 사용합니다. 소스 키 보호 또는 사용권 소스 보호를 통해 Routine 및 Add-On 명령어를 보호합니다.
Studio 5000 Logix Designer
소스 보호 정보
루틴(Routine) 및 Add-On 명령어에 대한 소스 키 보호
루틴(Routine) 및 Add-On 명령어에 대한 사용권 소스 보호
루틴(Routine) 및 Add-On 명령어에 대한 실행 보호
소스 보호 구성 대화 상자
소스 키 및 Logix Designer 응용 프로그램 버전 호환성 정보
소스 키 정보
기존 소스 키에 소스 키 이름 적용
소스 보호 구성 명령
구성 요소를 잠그는 중에 오류가 발생했습니다.
시스템 클립보드에서 붙여 넣지 못했습니다.
이전 프로젝트 파일을 변환하지 못했습니다.
다음 구성 요소의 소스 보호를 수정할 수 없습니다.
유효하지 않은 기간
잘못된 프로그램(Program)
잘못된 프로그램(Program) <Program Name>
가져오기 중 구성 요소 보호
숨기기 명령
표시 명령
사용권 선택 안 함
프로젝트에 잠금 해제된 구성 요소가 포함하고 있습니다.
프로젝트가 변경되었고 잠금 해제된 구성 요소를 포함하고 있습니다.
참조된 구성 요소에 추가 속성 필요
구성 요소 보호 명령
보안 > 소스 보호 구성 명령
사용할 수 없는 소스
소스 키 파일 위치 지정
sk.dat 파일에 키를 쓸 수 없습니다. 미디어가 쓰기 금지되어 있습니다.
가져올 수 없음
구성 요소 보호 해제 명령
Lock 명령
잠금 해제 명령
테이블에 대한 L8 Controller--굵게 표시되지 않음
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal