ModuleFault
적용 대상: 사용됨, 서보, 서보 드라이브 및 가상 축(Axis).
ModuleFault는 부울 특성입니다. 모듈(Module) 오류 특성의 하나가 설정된 경우에 그 값이 설정됩니다.
모듈(Module) 오류는 선택한 축(Axis)과 연관된 모션 모듈에 심각한 오류가 발생했음을 나타냅니다. ModuleFault는 보통 모션 모듈(Module)과 연관된 모든 축(Axis)에 영향을 미칩니다.
일반적으로 ModuleFault가 발생하면 연관된 모든 축(Axis)이 종료됩니다. 모듈(Module) 오류에서 복구하려면 모션 모듈 속성 대화 상자의 모듈 정보 탭에서 모듈 초기화 단추를 클릭하여 모션 모듈을 다시 구성해야 합니다.
노트:
"ModuleFault" 및 "ModuleFaults"는 별개의 특성입니다. ModuleFault는 오류가 발생했음을 나타내는 반면 ModuleFaults는 발생한 모듈(Module) 오류의 특정 유형을 나타냅니다.
Consumed axis 유형에 대한 ModuleFault를 진단하려면, Consumed axis가 물리적으로 연결된 컨트롤러를 작동시키는 Logix Designer 응용 프로그램에서 ModuleFaults의 상태를 확인하십시오.
가상 축(Axis) 유형의 경우, 모듈(Module)Fault의 값은 항상 0입니다.
ModuleFault가 발생하면 AxisFault 속성의 비트 #1이 설정됩니다.
의견을 작성 부탁드립니다.