자동 숨기기 도구 창 사용
다른 창을 클릭하거나 볼 때 도구 창을 자동으로 숨길 수 있습니다. 도구 창을 자동으로 숨기면
Logix Designer
응용 프로그램 메인 창의 공간이 절약됩니다.자동 숨기기 제한사항:
- 이미 고정된 도구 창만 자동으로 숨길 수 있습니다.
- 부동 도구 창은 자동으로 숨길 수 없습니다.
- 자동 숨기기 창은 임의 띄우거나 끌 수 없습니다.
표시된 자동 숨기기 창의 크기를 조정할 수 있습니다. 마우스 포인터가 양쪽 화살표로 바뀔 때까지 포인터를 메인 창 영역 옆의 창 테두리에 놓습니다. 마우스 단추를 누른 채 양쪽 화살표를 끌어서 창 크기를 조정합니다. 창이 원하는 크기가 되면 마우스 단추를 놓습니다.
도구 창을 자동으로 숨기려면:
- 도구 창의 제목 표시줄에서
(자동 숨기기)를 클릭합니다.Logix Designer응용 프로그램 메인 창에서 창이 숨겨지고 메인 창 테두리의 자동 숨기기 모음에 자동 숨기기 도구 창 탭이 나타납니다.자동 숨기기 창 탭자동 숨기기 옵션을 선택하려면 창의 제목 표시줄에서
(창 상태)를 클릭하거나 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. - 자동 숨기기 창을 다시 표시하려면 자동 숨기기 모음에서 창의 탭을 클릭하거나 탭 위로 마우스를 올립니다.자동 숨기기 창을 다시 숨기려면 다른 창을 클릭하거나 보면 됩니다.
- 도구 창에서 자동 숨기기 옵션을 제거하려면 창을 고정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.