도구 창 정보

도구 창은 오류, 경고, 메시지 및 검색 결과 표시 및 프로그램(Program)과 컨트롤러(Controller) 범위 태그(Tag) 모니터와 같은 특정 기능을 제공합니다. 도구 창은 작업 흐름에 가장 적합한 창 배치 및 크기를 허용하여 공간과 시간을 절약합니다. 이 도구 창은
보기
메뉴에서 표시됩니다.
Logix Designer
응용 프로그램에서는 다음과 같은 도구 창을 제공합니다.
  • 컨트롤러(Controller) 분류
  • 로직 분류
  • 오류
  • 검색 결과
  • 감시
각 도구 창의 제목 표시줄에 다음과 같은 단추가 표시됩니다.
dropping locator down sign selected
창 상태.
다음 옵션과 함께 메뉴를 표시하려면 클릭합니다.
  • 부동.
    도구 창을
    Logix Designer
    응용 프로그램 주 창 및 다른 창 위에 놓거나 부동 상태로 만듭니다.
  • 고정.
    자동 숨기기로 선택된 창을 창이 마지막으로 고정되어 있던 위치에 놓습니다. 이 단추는 자동 숨기기 창의 제목 표시줄에서만 사용할 수 있습니다. 부동 또는 끌기는 자동 숨기기 창에서 사용할 수 없습니다.
  • 자동 숨기기.
    다른 창을 클릭하거나 보려면 자동으로 창을 숨깁니다. 자동 숨기기를 사용할 경우 메인 창의 테두리에 탭이 나타납니다. 탭을 클릭하거나 탭 위로 마우스를 올리면 숨겨진 창이 다시 자동으로 표시됩니다.
  • 숨기기.
    선택한 경우 창을 숨기면 다시 볼 수 있습니다.
auto hide
Auto Hide.
다른 창을 선택하거나 볼 때 자동으로 창을 숨깁니다. 자동 숨기기를 사용할 경우 메인 창의 테두리에 탭이 나타납니다.
tabbed
탭을 선택하거나 탭 위로 마우스를 올리면 숨겨진 창이 다시 자동으로 표시됩니다.
dock
Dock.
마지막으로 고정된 위치에 자동 숨기기 창을 배치합니다. 이 단추는 자동 숨기기 창의 제목 표시줄에서만 사용할 수 있습니다. 부동 또는 끌기는 자동 숨기기 창에서 사용할 수 없습니다.
close
Close.
창을 닫습니다.
팁:
컨텍스트 메뉴 옵션을 표시하려면 도구 창의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 단추로 클릭합니다. 도구 창을 원하는 대로 배열하거나 크기를 조정합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal