검색
Studio 5000 Logix Designer 온라인 도움말
출력 범위가 없음으로 설정된 경우 안전 상태는 0이 되어야 합니다.
출력 범위가 없음으로 설정되어 있으므로 안전 상태 값은 0이 되어야 합니다.
안전 상태 값을 0으로 변경하십시오.
모듈(Module) 정보
안전 상태 값
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal