모듈(Module) 정보 탭 - FLEX I/O

이 FLEX I/O 모듈(Module) 정보 탭에는 FLEX I/O 모듈에 대한 모듈 ID 및 상태 정보가 표시됩니다. 이 탭의 정보는 다음과 같은 경우 표시되지 않습니다.
모듈(Module)
컨트롤러(Controller)와 통신하는 장치이며 일반적으로 I/O 장치입니다. 컨트롤러(Controller), 특정 1756-IB16I 또는 PanelView는 모두 모듈(Module)로 간주됩니다.
  • 오프라인
  • 현재 모듈(Module)을 생성 중인 경우
이 탭을 사용하여 모듈(Module)의 ID 및 상태를 결정합니다.
팁:
이 탭의 데이터는 모듈(Module)에서 직접 보낸 것입니다.
매개 변수
ID
모듈(Module)의 다음 정보 표시:
  • 공급업체
  • 제품 유형
  • 제품 코드
  • 수정 버전
상태
이 필드는 모듈(Module)의 현재 작동 상태를 표시하고 오류 섹션과 모듈 ID 섹션으로 구분됩니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다.
오류
이 필드는 모듈(Module)에 대한 오류 정보를 표시합니다.
발생한 오류:
의미:
수행할 조치:
없음
정상적인 작동 모드입니다. 모듈(Module)에 오류가 없습니다.
아무 작업도 수행하지 않습니다(즉, 수행해야 할 작업(Action) 없음).
빈 슬롯
물리적인 슬롯/위치가 비어 있습니다.
모듈(Module)을 슬롯/위치에 삽입하거나
Logix Designer
응용 프로그램에서 슬롯 번호를 수정합니다.
백플레인 전송 오류
백플레인 통신에 문제가 있습니다.
모듈(Module)과 베이스가 올바르게 설치되고 연결되었는지 확인합니다.
예기치 않은 모듈(Module)
물리적 하드웨어가 소프트웨어에 구성된 모듈(Module)과 일치하지 않습니다.
물리적 모듈(Module)이 소프트웨어에 생성된 모듈과 유형이 같은지 확인합니다.
모듈(Module) ID
이 필드에는 다음 값이 표시됩니다.
물리적 모듈(Module)이 다음과 같은 경우:
표시되는 내용:
모듈(Module)이 생성될 때 지정한 것과 일치하는 경우
일치
모듈(Module)이 생성될 때 지정한 것과 일치하지 않는 경우
불일치
새로 고침
모듈(Module)의 새 데이터로 탭을 새로 고치려면 선택합니다.
확인
탭에서 편집을 수락/적용하고 대화 상자를 닫으려면 선택합니다.
취소
탭에서 편집을 취소하고 대화 상자를 닫으려면 선택합니다.
적용
탭에서 편집을 수락/적용하고 편집을 계속하려면 선택합니다.
다음의 경우:
  • 온라인 상태에서 프로그램(Program), 원격 프로그램 또는 원격 실행 모드에 있고
  • 이 컨트롤러가
    컨트롤러(Controller)
    시스템을 제어하거나 요소를 처리하는 장치입니다(예: 프로그래밍 가능 컨트롤러(Controller) 또는 릴레이 패널).
    소유자 컨트롤러이고,
  • 소프트웨어에서 모듈(Module)의 구성을 변경한 경우
적용 또는 확인을 선택하면 정보가 컨트롤러(Controller)로 자동 전송됩니다. 컨트롤러(Controller)에서 정보를 모듈(Module)로 전송하려고 시도합니다(모듈의 연결이 금지되지 않은 경우). 적용을 선택하지 않으면 변경 내용이 컨트롤러(Controller)로 전송되지 않습니다.
도움말
이 탭에 대한 도움말을 보려면 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal