소유자 정보

ControlLogix 아키텍처에서는 둘 이상의 컨트롤러(Controller)가 통신하고 I/O 모듈(Module)을 소유하는 것이 가능합니다. 입력 모듈(Module)은 여러 소유자를 가질 수 있는 반면 출력 모듈은 한 소유자로 제한됩니다. 출력 모듈(Module)의 펌웨어에서 이러한 제한을 강제 적용하여 출력 모듈을 한 컨트롤러(Controller)에서만 소유하도록 합니다.
입력 모듈(Module)의 제어와 출력 모듈의 제어에는 차이점이 있습니다.
입력 모듈(Module)
소유자 연결
입력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정하는 컨트롤러(Controller)에서 구성합니다. 즉, 구성하는 컨트롤러(Controller)가 맨 처음 소유자 연결을 설정하는 컨트롤러입니다.
한 컨트롤러(Controller)에서 입력 모듈(Module)을 구성 및 소유한 후에 다른 컨트롤러도 이 모듈에 소유자 연결을 설정할 수 있습니다. 따라서 원래의 소유자 컨트롤러(Controller)와 모듈(Module)의 연결이 해제되었을 때도 나머지 소유자는 멀티캐스트 데이터를 계속 수신할 수 있습니다. 단, 나머지 모든 소유자는 원래의 소유자 컨트롤러(Controller)에서 사용한 것과
동일한
구성 데이터 및 통신 형식을 가져야 합니다. 그렇지 않으면 연결 시도가 거부됩니다.
수신 전용 연결
한 컨트롤러(Controller)에서 입력 모듈(Module)을 구성 및 소유한 후에 다른 컨트롤러도 이 모듈에 수신 전용 연결을 설정할 수 있습니다. 그러면 이러한 컨트롤러(Controller)는 다른 컨트롤러에서 모듈(Module)을 소유한 상태에서 멀티캐스트 데이터를 수신할 수 있습니다. 모든 소유자 컨트롤러(Controller)가 입력 모듈(Module)에 대한 연결을 해제하면 수신 전용 연결 상태의 어떠한 컨트롤러도 멀티캐스트 데이터를 더 이상 수신할 수 없습니다.
RPI(Requested Packet Interval)
RPI는 모듈(Module)의 소유자 컨트롤러(Controller)에 의해 결정됩니다. 수신 전용 연결을 설정할 때 RPI를 모든 소유자 컨트롤러(Controller)에 구성된 최고 속도보다 빠르게 설정할 수 없습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)에 수신 전용 연결을 구성할 때는 소유자 연결과 동일한 값으로 RPI를 설정해야 합니다. RPI 값을 동일하게 사용하지 않으면 RSNetWorx로 네트워크를 예약할 때 실행 중인 모든 소유자 제어 시스템이 중단됩니다. 소유자에 키 지정이 사용하지 않도록 구성되면 수신 전용 연결에 대해 전자 키 지정이 제대로 작동하지 않습니다.
출력 모듈(Module)
소유자 연결
출력 모듈(Module)은 소유자로 연결을 설정한 컨트롤러(Controller)에서 구성합니다. 단, 출력 모듈에 대해 하나의 소유자 연결만 허용됩니다. 다른 컨트롤러(Controller)에서 소유자 연결을 시도하면 거부됩니다.
수신 전용 연결
한 컨트롤러(Controller)에서 출력 모듈(Module)을 구성 및 소유한 후에 다른 컨트롤러도 이 모듈에 수신 전용 연결을 설정할 수 있습니다. 그러면 이러한 컨트롤러(Controller)는 다른 컨트롤러에서 모듈(Module)을 소유한 상태에서 멀티캐스트 데이터를 수신할 수 있습니다. 소유자 컨트롤러(Controller)가 출력 모듈(Module)에 대한 연결을 해제하면 수신 전용 연결 상태의 컨트롤러 전체가 멀티캐스트 데이터를 더 이상 수신할 수 없습니다.
RPI(Requested Packet Interval)
RPI는 모듈(Module)의 소유자 컨트롤러(Controller)에 의해 결정됩니다. 수신 전용 연결을 설정할 때 RPI를 소유자 컨트롤러(Controller)에 구성된 최고 속도보다 빠르게 설정할 수 없습니다.
FLEX I/O 모듈(Module)에 수신 전용 연결을 구성할 때는 소유자 연결과 동일한 값으로 RPI를 설정해야 합니다. RPI 값을 동일하게 사용하지 않으면 RSNetWorx로 네트워크를 예약할 때 실행 중인 모든 소유자 제어 시스템이 중단됩니다. 소유자에 키 지정이 사용하지 않도록 구성되면 수신 전용 연결에 대해 전자 키 지정이 제대로 작동하지 않습니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal