FLEX 특수 I/O 또는 특수 Ex I/O 모듈(Module) 구성
FLEX 특수 I/O 또는 Ex 모듈(Module)에 제공된 기본 구성을 그대로 사용할 수도 있고
Logix Designer
응용 프로그램 기능을 사용하여 모듈을 현재 작업에 맞게 직접 구성할 수도 있습니다. 수행할 수 있는 작업:- 모듈(Module)의 기본 구성을 수락하거나
- 현재 응용 프로그램에 맞게 포인트 레벨 구성을 작성합니다.
FLEX 특수 I/O 또는 Ex 모듈(Module)을 구성하려면:
- 구성할 모듈(Module)에 커서를 놓고 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 속성을 선택합니다.
- 구성 정보를 입력합니다.
- 다음을 수행합니다.
- 편집을 수락하고 대화 상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
- 편집을 삭제하고 대화 상자를 닫으려면 취소를 클릭합니다.
- 편집을 적용하고 편집을 계속하려면 적용을 클릭합니다.
- 현재 탭과 관련된 도움말을 보려면 도움말을 클릭합니다.
모듈(Module)을 생성할 때 모듈을 구성할 수도 있습니다. FLEX 특수 I/O 모듈(Module)에 대해 설정된 기본 구성을 사용하지 않도록 선택한 경우 사용자 고유의 사양에 따라 구성할 수 있습니다.
아래 FLEX I/O 모듈(Module)에서 해당 모듈의 구성을 위해 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.