직렬 포트를 통한 브로드캐스트 메시지

일부
Logix Designer
컨트롤러에는 하나 또는 두 개의 직렬 포트가 장착되어 있습니다.
팁: Logix Designer 버전 37 이상에서는 직렬 포트가 있는 컨트롤러를 지원하지 않습니다. 이 항목은 Logix Designer 버전 36 이하에만 적용됩니다.
Logix Designer
응용 프로그램 버전 36 이하에서는 이러한 직렬 포트를 사용하여 마스터 컨트롤러에서 모든 슬레이브 컨트롤러로 다음 프로토콜 중 하나를 사용하여 브로드캐스트 메시지를 전송할 수 있습니다.
  • DF1 Master
  • DF1 무선 모뎀
  • DF1 슬레이브
브로드캐스트 Message가 수신 컨트롤러(Controller)로 전송됩니다. 따라서 쓰기 Message 유형을 브로드캐스트 Message와 함께 사용할 수 있습니다. 쓰기 Message 유형은 다음과 같습니다.
  • CIP 일반
  • CIP 데이터 테이블 쓰기
  • PLC-2
    보호되지 않은 쓰기
  • PLC-3
    유형 쓰기
  • PLC-3
    워드 범위 쓰기
  • PLC-5
    유형 쓰기
  • PLC-5
    워드 범위 쓰기
  • SLC
    유형 쓰기
직렬 포트를 통해 Message를 브로드캐스트하려면
래더 로직 및 Structured Text 프로그램(Program)에 브로드캐스트 Message를 설정할 수 있습니다.
  • 래더 로직에서 메시지 명령어 및 구조를 추가한 다음 를 선택하고
    메시지 구성
    대화 상자에 액세스하여 해당 메시지를 설정합니다.
  • Structured Text에서 MSG(aMSG)를 입력한 다음 aMsg를 마우스 오른쪽 단추로 클릭하여
    구성
    을 선택하고
    Message 구성
    대화 상자에 액세스하여 해당 Message를 설정합니다.
브로드캐스트 Message를 구성하려면
  1. 컨트롤러(Controller) 분류
    에서 컨트롤러를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
    속성
    을 선택합니다.
    컨트롤러(Controller) 속성
    대화 상자가 나타납니다.
  2. 시스템 프로토콜
    탭을 선택합니다. 이 탭은 직렬 포트가 있는 컨트롤러에 대해서만 나타납니다.
  3. 프로토콜
    메뉴에서
    DF1 마스터
    ,
    DF1 무선 모뎀
    또는
    DF1 슬레이브
    를 선택합니다.
    선택하는 프로토콜에 따라 화면에 다양한 파라메터가 표시됩니다.
  4. 프로토콜에 대한 정보를 입력합니다. 도움말을 보려면 컨트롤러(Controller) 속성 대화 상자 - 시스템 프로토콜 탭 개요을(를) 선택합니다.
  5. 확인
    을 선택합니다.
  6. 다음 옵션 중 하나를 수행합니다.
    • 래더 로직 프로그램에서 MSG 명령어 내의 항목을 선택합니다.
    • Structured Text 프로그램(Program)에서 Msg를 마우스 오른쪽 단추로 클릭한 다음
      구성
      을 선택합니다.
      Message 구성
      대화 상자가 나타나고
      구성
      탭이 열립니다.
  7. Message 유형
    메뉴에서 쓰기 Message 유형을 선택하여
    통신
    탭에서
    브로드캐스트
    단추를 사용할 수 있도록 설정합니다. 쓰기 Message 유형 목록은 위를 참조하십시오.
    선택하는 Message 유형에 따라 화면에 다양한 파라메터가 나타납니다.
  8. 나머지 필드를 구성한 다음
    적용
    을 선택합니다. 도움말을 보려면 메시지 명령어 구성을(를) 선택합니다.
  9. 통신
    탭을 선택합니다.
  10. 브로드캐스트
    를 선택합니다.
  11. 브로드캐스트
    옆에 있는 필드의 메뉴에서 채널을 선택합니다. 사용 가능한 채널 수는 컨트롤러(Controller)에 따라 달라집니다.
    채널 0을 선택할 경우
    Message 구성
    대화 상자에서 Message 경로의 기본값이 2,255로 설정됩니다.  채널 1을 선택할 경우
    Message 구성
    대화 상자에서 Message 경로의 기본값이 3,255로 설정됩니다. 255는 브로트캐스트에 사용되는 주소입니다.
    경로는 사용할 수 없으므로 경로 값을 수동으로 입력할 수 없습니다.
  12. 확인
    을 선택합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal