컨트롤러(Controller) 속성 대화 상자 - 시스템 프로토콜 탭 개요
노트:
Logix Designer 버전 37 이상에서는 직렬 포트가 있는 컨트롤러를 지원하지 않습니다. 이 항목은 Logix Designer 버전 36 이하에만 적용됩니다.
이 탭은 직렬 포트가 없는 컨트롤러(Controller)를 구성할 경우 표시되지 않습니다. 예를 들어 1756-L7x 컨트롤러(Controller)에서 업로드 및 다운로드에 사용하는 직렬 포트가 성능이 더 뛰어난 USB 포트로 바뀌었습니다.
컨트롤러(Controller) 속성 대화 상자에는 열린 프로젝트에 대한 컨트롤러 구성 정보 및 온라인인 경우 첨부된 컨트롤러에 대한 구성 정보가 표시됩니다. 시스템 프로토콜 탭에서는 DF1 Master, DF1 지점간, DF1 무선 모뎀, DF1 슬레이브 또는 DH485에 대한 컨트롤러(Controller)의 직렬 포트를 구성할 수 있습니다. 이 탭에 있는 파라메터는 선택하는 프로토콜에 따라 다릅니다.
이 탭의 설정을 변경할 수 있는 기능은
FactoryTalk Security
권한으로 제어할 수 있습니다.
팁:
ASCII에 적합하게 시스템을 구성하려면 사용자 프로토콜 탭을 클릭하십시오.
매개 변수
이 탭에 있는 파라메터는 선택하는 프로토콜에 따라 다릅니다.
공통 파라메터
프로토콜
메뉴에서 프로토콜을 선택합니다. DF1 Master, DF1 지점간(기본값), DF1 무선 모뎀, DF1 슬레이브 또는 DH485 중에서 선택합니다.
스테이션 주소
현재 DF1 프로토콜(DF1 Protocol)이 연결된 직렬 포트의 현재 스테이션 주소를 입력합니다. 유효 값의 범위는 0부터 254까지이며, 기본값은 0입니다.
오류 탐지
모든 Message에 사용되는 오류 감지 스키마를 지정하려면 라디오 단추 중 하나를 클릭합니다.
- BCC - 프로세서에서 BCC 바이트로 끝나는 Message를 보내고 받습니다.
- CRC - 프로세서에서 2바이트 CRC를 갖는 Message를 보내고 받습니다.
중복 감지 사용
프로토콜이 중복된 모든 Message를 무시하도록 하는 중복 Message 감지를 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 이 옵션은 기본적으로 사용할 수 없습니다.
DF1 Master 파라메터
전송 다시 시도
Message가 전달 불가능한 항목으로 간주되기 전까지 승인 없이 Message 전송을 시도할 수 있는 횟수를 입력합니다. 유효 값의 범위는 0부터 255까지이며, 기본값은 3입니다.
ACK 시간 초과
개체에서 Message 전송 승인에 대기하는 시간을 입력합니다. 유효한 값의 범위는 0부터 65,535까지이며(20ms 단위로 증가), 기본값은 50입니다(즉, 50*20ms, 1000ms 또는 1초).
응답 메시지 대기
마스터가 슬레이브에 응답을 폴링하기 전에 마스터에서 시작한 Message의 승인을 받은 후 대기하는 시간(ms 단위)을 입력합니다. 이 시간은 20ms 증분으로 지정되며 기본값은 50입니다(즉, 50*20ms 또는 1000ms 또는 1초).
폴링 모드
메뉴에서 폴링 모드를 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- Message 기반 - 슬레이브가 Message를 시작할 수 없습니다.
- Message 기반 - 슬레이브가 Message를 시작할 수 있습니다.
- 표준 - 노드 스캔마다 다수의 Message를 전송합니다.
- 표준 - 노드 스캔마다 하나의 Message를 전송합니다.
기본 모드는 Message 기반으로 슬레이브가 Message를 시작할 수 있습니다.
마스터 전송
DF1 Master Message의 전송 시기를 지정하는 마스터 Message 전송을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
- 스테이션 폴링 사이 - 마스터가 다음 스테이션 전에 메시지를 전송합니다.
- 폴링 시퀀스 수행 중 - 스테이션 번호가 폴링 목록에 있을 때만 마스터가 메시지를 전송합니다.
기본값은 스테이션 폴링 사이입니다.
일반 폴링 노드 태그(Tag)
일반 폴링 노드 목록을 포함하는 구조의 태그(Tag) 이름을 선택합니다. 태그(Tag) 브라우저를 사용하여 해당 태그 이름을 선택합니다.
기본 태그(Base Tag)는 <없음>입니다.
일반 폴링 그룹 크기
폴링 노드 목록에서 폴링되는 활성 스테이션의 총 수를 입력합니다. 유효 값의 범위는 0부터 255까지이며, 기본값은 0입니다.
우선 순위(Priority) 폴링 노드 태그(Tag)
우선 순위(Priority) 폴링 노드 목록을 저장할 구조의 태그(Tag) 이름을 선택합니다. 태그(Tag) 브라우저를 사용하여 해당 태그 이름을 선택합니다.
기본 태그(Base Tag)는 <없음>입니다.
활성 스테이션 태그(Tag)
각 노드의 상태(활성 또는 비활성)를 저장할 구조의 태그(Tag) 이름을 선택합니다. 태그(Tag) 브라우저를 사용하여 해당 태그 이름을 선택합니다.
기본 태그(Base Tag)는 <없음>입니다.
DF1 접점간 파라메터
NAK 수신 제한
전송을 중지하기 전에 Message에 대한 응답으로 프로세서에서 받을 수 있는 NAK 수를 입력합니다. 유효 값의 범위는 0부터 255까지이며, 기본값은 3입니다.
ENQ 전송 제한
이 컨트롤러(Controller)가 내부 ACK 시간 초과를 가져온 이후에 메시지의 대상에 보내는 조회 수를 ENQ 전송 제한 필드에 입력합니다. 이 컨트롤러(Controller)는 대상 컨트롤러에서 ACK를 확인하지 못했기 때문에 원래 Message을 완전히 다시 전송하기 전에 응답할 수 있는 또 한 번의 기회(ENQ 보내기)가 제공됩니다.
유효 값의 범위는 0부터 .127까지입니다.
ACK 시간 초과
프로토콜에서 Message 전송 승인을 위해 대기하는 시간을 입력합니다. 유효한 값의 범위는 0부터 65,535까지이며(20ms 단위로 증가), 기본값은 50입니다(즉, 50*20ms, 1000ms 또는 1초).
포함된 응답
포함된 응답 메뉴에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 사용 - 컨트롤러(Controller)가 메시지를 전송하고 있는 동안 완전한 메시지를 받는 경우 새로 받은 메시지를 현재 전송 중인 메시지에 직접 ACK 또는 NAK할 수 있습니다. 따라서 ACK/NAK를 포함하는 별도의 메시지가 필요 없습니다.
- 자동 감지 - 모든 Logix 컨트롤러(Controller)가 수신되는 포함된 메시지를 인식할 수 있습니다. 수신되는 포함된 메시지가 감지되면 이 컨트롤러(Controller)는 포함된 응답을 전송할 수 있습니다. 이 수신 컨트롤러(Controller)는 포함된 응답 필드가 사용으로 설정되어 있을 때처럼 동작합니다.
이는 메시지 트래픽을 줄이는 데 실질적인 도움이 됩니다. 포함된 메시징 스키마는 전이중일 때만 작동합니다(동시에 보내고 받을 수 있어야 함). 하나 이상의 컨트롤러(Controller)에서 포함된 응답이 사용으로 설정되어 있어야 이 기능을 호출할 수 있습니다.
DF1 무선 모뎀 파라메터
저장 및 전달 사용
저장 및 전달 기능을 사용하려면 이 상자를 선택합니다. 기본적으로 이 상자는 선택되어 있지 않습니다. 사용으로 설정된 경우 수신 메시지의 대상 주소를 저장 및 전달 태그(Tag) 표와 비교합니다. 일치하는 항목이 있는 경우 메시지는 포트 밖으로 전달(다시 브로드캐스트)됩니다.
저장 및 전달 태그(Tag)
저장 및 전달 표가 들어 있는 컨트롤러(Controller) 범위 태그(Tag)의 이름을 입력합니다.
각 비트는 스테이션 주소를 나타냅니다. 비트가 이 표에 설정된 스테이션을 대상으로 하는 메시지를 이 컨트롤러(Controller)에서 읽는 경우 메시지를 전달합니다.
팁:
브로드캐스트 Message의 경우 저장 및 전달 태그(Tag)의 마지막 비트는 1로 설정해야 합니다(배열 15, 비트 15).
DF1 슬레이브 파라메터
전송 다시 시도
Message가 전달 불가능한 항목으로 간주되기 전까지 승인 없이 Message 전송을 시도할 수 있는 횟수를 입력합니다. 유효 값의 범위는 0부터 255까지이며, 기본값은 3입니다.
슬레이브 폴링 시간 초과
마스터가 슬레이브에 보낸 Message의 승인에 대기하는 시간을 입력합니다.
EOT 억제
슬레이브 메시지의 끝에서 EOT 기호의 전송을 억제하려면 EOT 억제 상자를 선택합니다.
DH485 파라메터
최대 스테이션 주소
최대 스테이션 주소 필드에 DH485 네트워크의 가장 큰 노드 주소를 입력합니다.
유효 값의 범위는 0부터 31까지이며, 기본값은 31입니다.
토큰 확보 요소
노드가 토큰을 가지고 있는 동안 DH485 네트워크에서 전송할 수 있는 최대 메시지 수를 토큰 확보 요소 필드에 입력합니다.
유효 값의 범위는 1부터 4까지이며, 기본값은 1입니다.
확인
편집을 수락하고 컨트롤러(Controller) 속성 대화 상자를 닫으려면 이 단추를 클릭합니다.
취소
편집을 취소하려면 이 단추를 클릭합니다.
적용
편집 내용을 적용하고 컨트롤러(Controller) 속성 대화 상자에서 편집을 계속하려면 이 단추를 클릭합니다.
도움말
시스템 프로토콜 탭에 대한 도움말을 보려면 이 단추를 클릭합니다.
의견을 작성 부탁드립니다.