메세지 유형 명령어

메세지 유형 모션 명령어는 하나 이상의 메세지를 서보 모듈에 보냅니다.
메세지 유형 명령어의 예는 다음과 같습니다.
  • 모션
    Direct Drive
    켜기(MDO) 명령어
  • 모션 재정의 위치(MRP) 명령어
메세지 유형 명령어는 다음과 같이 작동합니다.
  1. 모션 명령어를 포함한 렁이 참이 되면 컨트롤러는:
    • 활성화(EN) 비트를 설정합니다.
    • 완료(DN) 비트를 해제합니다.
    • 에러(ER) 비트를 해제합니다.
  2. 컨트롤러가 서보 모듈에 대한 메세지 요청을 설정하여 명령어 실행을 시작합니다.
    팁: 명령어의 나머지 부분은 프로그램 스캔과 병렬로 실행됩니다.
  3. 컨트롤러는 서보 모듈이 새 메세지를 수신할 준비가 되었는지 확인합니다.
  4. 컨트롤러가 검사의 결과를 제어 구조의 메세지 상태 워드에 저장합니다.
  5. 모듈이 준비되면 컨트롤러가 메세지를 생성하여 모듈로 송신합니다.
    팁: 이 프로세스는 명령어가 여러 메세지를 요구하는 경우 여러 번 반복될 수 있습니다.
  6. 명령어가 실행됩니다.
    컨트롤러는:
    그러면:
    명령어가 실행될 때 에러를 감지하지 않음
    컨트롤러가 .DN 비트를 설정합니다.
    명령어가 실행될 때 에러를 감지
    컨트롤러가 .ER 비트를 설정하고 에러 코드를 제어 구조에 저장합니다.
  7. 다음에 .DN 또는 .ER 비트가 설정된 후 렁이 거짓이 되면 컨트롤러가 .EN 비트를 해제합니다.
  8. 렁이 참으로 되면 컨트롤러가 명령어를 다시 실행할 수 있습니다.
    Motion_messageType
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal