비적산 할당 지정
비적산 할당은 비적산 할당의 태그가 컨트롤러에서 다음을 수행할 때마다 0으로 리셋된다는 점에서 위에서 설명한 보통 할당과 다릅니다.
- 실행 모드 진입
- 자동 리셋을 위해 SFC를 구성한 경우 SFC의 단계를 떠납니다. 이는 단계 동작에 할당을 포함하거나 JSR 명령어를 통해 동작을 사용하여 스트럭쳐드 텍스트 루틴을 호출하는 경우에만 적용됩니다.
비적산 할당의 구문은 다음과 같습니다.
tag [:=] expression ;
여기에서:
구성 요소 | 설명 | |
태그 | 새 값을 가져오는 태그를 나타내며, 태그는 BOOL, SINT, INT, DINT, STRING 또는 REAL이어야 합니다.
팁:
STRING 태그는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용할 수 있습니다.
| |
[:=] | 비적산 할당 기호입니다. | |
식 | 태그에 할당할 새 값을 나타냅니다. | |
태그의 데이터 유형 | 사용하는 식의 형식 | |
BOOL | BOOL | |
SINT | 숫자 | |
INT | ||
DINT | ||
REAL | ||
STRING (CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당) | 문자열 형식, 문자열 태그 및 문자열 리터럴 포함 (CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당) | |
의견을 작성 부탁드립니다.