스트럭쳐드 텍스트 구성 요소: 할당

할당을 사용하여 태그 내에 저장된 값을 변경합니다. 할당의 구문은 다음과 같습니다.
태그:= 식;
여기에서:
구성 요소
설명
태그
새 값을 가져오는 태그를 나타내며, 태그는 BOOL, SINT, INT, DINT, STRING 또는 REAL이어야 합니다.
팁: STRING 태그는 CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에만 적용할 수 있습니다.
:=
할당 기호
식
태그에 할당할 새 값을 나타냄
태그의 데이터 유형
사용하는 식의 형식
BOOL
BOOL
SINT
INT
DINT
REAL
숫자
STRING
(CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당)
문자열 형식, 문자열 태그 및 문자열 리터럴 포함
(CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, Compact GuardLogix 5380, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러만 해당)
;
할당을 종료함
이 태그는 다른 할당이 값을 변경할 때까지 할당된 값을 보존합니다.
식은 즉시 값 또는 다른 태그 이름과 같이 단순할 수도 있고 복잡하여 여러 연산자 및 함수 또는 둘 다 포함할 수도 있습니다. 자세한 내용은 식을 참조하십시오.
팁: I/O 모듈 데이터는 비동기 방식으로 로직 실행으로 업데이트합니다. 입력을 로직에 여러 번 참조하면 입력은 별도의 참조 간에 상태를 변경할 수 있습니다. 입력이 각 참조에 대해 같은 상태를 가져야 하는 경우, 입력 값을 버퍼링하고 해당 버퍼 태그를 참조합니다. 자세한 내용은
Logix 5000
컨트롤러 일반 절차
(발행 번호 1756-PM001)를 참조하십시오.
Logix Designer
응용 프로그램 실행 중에 데이터를 자동으로 버퍼링하는 입력 및 출력 프로그램 파라미터를 사용할 수도 있습니다. LOGIX 5000 Controllers Program Parameters Programming Manual(발행 번호 1756-PM021)을 참조하십시오.
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal