최대 캡처(Maximum Capture, MAXC)

이 정보는 CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, CompactGuardLogix 5370, GuardLogix 5570, CompactGuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 및 ControlLogix 5590 컨트롤러에 적용됩니다.
최대 캡처(Maximum Capture, MAXC) 명령어는 일정 사긴 동안 입력 최대값을 유지하며 사용자가 필요에 따라 최대값을 다시 설정할 수 있도록 합니다.
사용 가능한 언어
래더 다이어그램
이 명령어는 래더 다이어그램 로직에서는 사용할 수 없습니다.
펑션 블록
MAXC_FBD_avail_v31
구조화된 텍스트
MAXC(MAXC_tag);
피연산자
펑션 블록
피연산자
유형
형식
설명
MAXC 태그
MAXIMUM_CAPTURE
구조
MAXC 구조
MAXIMUM_CAPTURE 구조
입력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableIn
BOOL
활성화 입력. 선택하지 않으면 명령이 실행되지 않고 출력이 업데이트되지 않습니다.
기본값은 설정 상태입니다.
입력
REAL
명령어의 아날로그 신호 입력.
유효값 = 모든 부동 소수점 수
기본값 = 0.0
재설정
BOOL
제어 알고리즘 리셋을 요청합니다. 명령어는 Reset이 설정되면 Out = ResetValue를 설정합니다.
기본값은 해제 상태입니다.
ResetValue
REAL
이 명령어의 리셋 값입니다. 명령어는 Reset이 설정되면 Out = ResetValue를 설정합니다.
유효값 = 모든 부동 소수점 수
기본값 = 0.0
출력 매개 변수
데이터 유형
설명
EnableOut
BOOL
활성화 출력.
Out
REAL
알고리즘의 계산된 출력.
구조화된 텍스트
피연산자
유형
형식
설명
MAXC 태그
MAXIMUM_CAPTURE
구조
MAXC 구조
스트럭처드 텍스트 내 식의 구문에 대한 자세한 내용은 구조화된 텍스트 구문 항목을 참조하십시오.
설명
MAXC 명령어는 이 알고리즘을 실행합니다.
조건
Action
Reset이 설정됨
LastMaximum = 리셋 값
Out = LastMaximum
Reset이 해제됨
In > LastMaximum이면 LastMaximum을 업데이트합니다.
Out = LastMaximum.
연산 상태 플래그에 영향
아니요
주 폴트/부 폴트
이 명령어에만 해당되는 것은 없습니다. 피연산자 관련 폴트에 대해서는 공통 특성 항목을 참조하십시오.
실행
펑션 블록
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
Tag.EnableIn이 거짓임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
Tag.EnableIn이 참임
EnableIn 및 EnableOut 비트가 참으로 설정됩니다.
명령어가 실행됩니다.
명령어 최초 실행
N/A
명령어 최초 스캔
Maximum 값을 현재 입력으로 초기화하도록 요청을 설정합니다.
사후 스캔
EnableIn 및 EnableOut 비트가 거짓으로 해제됩니다.
구조화된 텍스트
구조화된 텍스트에서 정상 스캔 중에 EnableIn은 항상 참입니다. 명령어가 로직에서 활성화한 제어 경로에 있는 경우 해당 명령어가 실행됩니다.
조건/상태
수행한 작업
사전 스캔
펑션 블록 표의 사전 스캔을 참조하십시오.
정상 실행
펑션 블록 표에서 Tag.EnableIn이 참임을 참조하십시오.
사후 스캔
펑션 블록 표에서 사후 스캔을 참조하십시오.
예
Reset이 설정되면 이 명령어는 Out=ResetValue를 설정합니다. Reset이 해제되면 이 명령어는 In> LastMaximum일 때 Out=In을 설정합니다. 그렇지 않으면 명령어는 Out= LastMaximum을 설정합니다.
펑션 블록
MAXC_FBD_ex_v31
구조화된 텍스트
MAXCTag.In := input_value;
MAXCTag.Reset := reset_input;
MAXCTag.ResetValue := reset_value;
MAXC(MAXCTag);
result := MAXCTag.Out;
의견을 작성 부탁드립니다.
이 자료에 대한 문의사항이나 요청사항이 있습니까? 여기에 요청사항을 작성 부탁드립니다.
Normal